~新製品と今後の展開~
Image
費用 (無料) 対象製品 GaN / MOSFET
開催日時/会場
2026年 4月 22日(水)14:00~16:00 オンライン 終了しました
※お申し込み受付の締切は、セミナー開催の前営業日17:00となります。
受講をお勧めしたい方
- モータや電源などの電力の高効率化をご検討中の設計・企画の方
- Power discrete Deviceの最新状況にご興味のある方
受講に必要な前提知識
- なし
内容
ルネサスではパワー半導体GaNとMOSFETの新製品を続々と市場投入しています。GaN製品は独自のCascode構造技術を持つSuper GaN、MOSFETはSplit Gate構造の新シリーズREXFETを市場投入。さらにE-mode構造の低耐圧GaNも開発スタート。新製品は従来製品に比べ高速スイッチング、On抵抗に優れ、従来実現できなかった電力ロス削減、周辺部品の小型化を実現できます。本セミナーでは新製品の製品概要と今後の取り組みを紹介いたします。
カリキュラム
- GaNおよびMOSFETの事業方針
- パワープロダクトグループ事業概要/戦略/MOSFETおよびGaN沿革
- MOSFETへの取り組み
- ターゲット市場/テクノロジーロードマップ
- Split Gate構造
- 製品ロードマップ/パッケージラインナップ/製品仕様
- REXFETスイッチング評価
- GaNへの取り組み
- GaN市場/ポートフォリオ戦略
- GaNデバイス概要/Renesas GaNの優位性
- HV GaNロードマップ/HV GaN採用事例
- GaN SiP
- LV GaNロードマップ/LV GaN Advantage/評価ボード
- 最後に
- 社外WEB, アプリケーションノートの紹介
受講者演習環境
- なし
講師説明環境
- なし
オンラインセミナー受講環境
本セミナーはMicrosoft Teams TownHallで配信します。
ご注意:
Microsoft Teams TownHall配信のセミナーは、途中でも、巻き戻し/早送りが可能です。
皆様の進捗に合わせてご受講いただけます。巻き戻しなどを多用されます場合はQ&Aの時間にご注意ください。
Q&Aはセミナー時間内のみで可能です。
なお、セミナー中のQ&Aに随時対応するため、講師説明は録画を使用する場合がございますのでご了承願います。
お申し込みを希望の方は、下記の日程を選択して申し込みボタンを押してください。
2026年 4月 22日(水)