Skip to main content
Renesas Electronics Corporation - June is Pride Month, a month to raise awareness of the rights and the culture of the LGBTQ+ community

ルネサスMCU三本柱を一気に理解! RL78/RX/RAの全体像と最適な使い分け

Image
製品紹介

 

費用 (無料)   対象製品  RL78, RX, RA MCU

開催日時/会場

2026年  4月 15日(水)14:00~15:30 オンライン 終了しました

  ※お申し込み受付の締切は、セミナー開催の前営業日17:00となります。

受講をお勧めしたい方

  • ルネサスマイコンに興味のある方
  • 自社製品へのマイコン選定に悩まれている方

受講に必要な前提知識

  • 一般的なマイコンの知識

内容

ルネサスのMCUは、超低消費電力のRL78、高いリアルタイム性能を持つRX、Arm® Cortex®‑MベースのRAという三本柱で構成されています。

本セミナーでは、これら3ファミリを個別に説明するのではなく、全体像を俯瞰する視点から分かりやすく整理します。
消費電力、性能、周辺機能、開発環境といった観点で、それぞれの特長と役割を解説します。
「どの用途に、どのMCUを選ぶべきか」という実務で役立つ考え方を身につけることができます。
また、ファミリ間の位置づけやステップアップの考え方についてもご紹介します。
既存製品で特定のMCUをご使用中の方にも、新たな選択肢を整理するヒントを提供します。
これからマイコン選定を始める方にも理解しやすい内容です。
特定の評価ボードや事前知識は不要です。
解説を聞くだけでも、RL78/RX/RAで「何が違い、何が得意なのか」をしっかり理解できます。
今後の製品企画やMCU選定をスムーズに進めるための第一歩となるセミナーです。

カリキュラム

  1. ルネサスMCU全体方針
  2. RL78ファミリ
    • ロードマップ紹介
    • 注力製品紹介
    • 開発環境紹介
  3. RXファミリ
  4. RAファミリ
  5. ルネサスの注力ソリューションについて
    • クラウド接続
    • 静電容量タッチ
    • AI/ML

受講者演習環境

  • ルネサスマイコンに興味のある方
  • 自社製品へのマイコン選定に悩まれている方

講師説明環境

  • なし

オンラインセミナー受講環境

本セミナーはMicrosoft Teams TownHallで配信します。

ご注意:
Microsoft Teams TownHall配信のセミナーは、途中でも、巻き戻し/早送りが可能です。
皆様の進捗に合わせてご受講いただけます。巻き戻しなどを多用されます場合はQ&Aの時間にご注意ください。
Q&Aはセミナー時間内のみで可能です。
なお、セミナー中のQ&Aに随時対応するため、講師説明は録画を使用する場合がございますのでご了承願います。


お申し込みを希望の方は、下記の日程を選択して申し込みボタンを押してください。

2026年  4月 15日(水)