Skip to main content
Renesas Electronics Corporation - June is Pride Month, a month to raise awareness of the rights and the culture of the LGBTQ+ community

【ボードプレゼントあり】モータ・電源制御の未来を拓く:RX-Tシリーズ徹底解説セミナー

~24年下期開催「【モータ・電源制御の進化を支える】RX-Tシリーズのラインナップとモータ・インバータ制御向け特長機能紹介」より一部内容を更新~

Image
製品紹介

 

費用 (無料)   対象製品  RX13T, RX23T, RX24T, RX24U, RX26T, RX66T, RX72T

開催日時/会場

2025年 11月 18日(火)14:00~15:30 オンライン 終了しました

  ※お申し込み受付の締切は、セミナー開催の前営業日17:00となります。

受講をお勧めしたい方

モータ・インバータ制御を行うためのマイコンをご検討中、またはこれからご検討を始められる方。特に、以下のアプリケーションを検討されている方に最適です。

  • エアコン・洗濯機・冷蔵庫
    センサレスベクトル制御、PFC制御など
  • 電源制御
    AC/DCコンバータ、DC/DCコンバータなど
  • 電動アクチュエータ、X-Yステージ、ACサーボ、汎用インバータ
    MCUを使ったベクトル制御など

受講に必要な前提知識

  • 特に無し

内容

RXマイコンの基礎とモータ・インバータ制御向けマイコンRX-Tシリーズを紹介するセミナーです。
RXマイコンの特長やラインナップの紹介から始まり、モータ・インバータ制御向けマイコン RX-Tシリーズの特長と周辺機能の紹介を行います。また、RX-Tシリーズを使用したソリューションも紹介します。

また、本セミナーにご参加頂き、ご受講後のアンケートにご希望いただきました5名の方にRX-Tシリーズの評価ボードをプレゼントさせていただきます。

#2024年11月開催のセミナの内容をベースに一部情報を最新化してご紹介します。

カリキュラム

  1. RXマイコンの基礎
    • RXマイコンの種類とラインナップ
    • RXコアの特長
  2. RX-Tシリーズの紹介
    • RX-Tシリーズのラインナップ
    • 製品概要
  3. モータ・インバータ制御向け特長機能のご紹介
    • タイマ
    • アナログ機能
    • その他、モータ・インバータ向け機能
  4. ソリューション紹介
    • モータソリューション
    • 関連ソリューション
  5. お役立ち情報

受講者演習環境(パソコンはWindows10を推奨します)

  • 無し

講師説明環境(パソコンはWindows10です)

  • 無し

オンラインセミナー受講環境

本セミナーはMicrosoft Teams TownHallで配信します。

ご注意:
Microsoft Teams TownHall配信のセミナーは、途中でも、巻き戻し/早送りが可能です。
皆様の進捗に合わせてご受講いただけます。
巻き戻しなどを多用されます場合はQ&Aの時間にご注意ください。Q&Aはセミナー時間内のみで可能です。
なお、セミナー中のQ&Aに随時対応するため、講師説明は録画を使用する場合がございますのでご了承願います。


お申し込みを希望の方は、下記の日程を選択して申し込みボタンを押してください。

2025年 11月 18日(火)