Skip to main content
Renesas Electronics Corporation - June is Pride Month, a month to raise awareness of the rights and the culture of the LGBTQ+ community

【実例で学ぶ】センサ計測向けΔΣADコンバータの基礎と応用(オンラインセミナー)

~イチから学べる!導入から実践テクニックまで~

Image
技術内容の理解活用

 

費用 (無料)   対象製品  RX23E-B, RX23E-A

開催日時/会場

2025年  9月 11日(木)14:00~16:30 オンライン 終了しました

  ※お申し込み受付の締切は、セミナー開催の前営業日17:00となります。

受講をお勧めしたい方

センサ機器や計測器などΔΣADコンバータを使った商品をご検討中、またはこれからご検討を始められる方。 特に、以下のアプリケーションを検討されている方に最適です。

  • 温度計測
    • 熱電対や測温抵抗体などの温度センサ
    • ペルチェ制御
  • ひずみ計測
    • ひずみゲージやロードセルなどの重量/荷重センサ
    • 圧力センサ(抵抗ブリッジ)
  • ガス液分析
    • 赤外線センサ(フォトダイオード)を利用した分析機器
    • 電気化学センサ
  • 電圧電流計測
    • 産業信号4-20mAの計測
    • データロガーや記録計などのデータアクイジション(DAQ)

受講に必要な前提知識

  • 特になし

内容

本セミナーは、ΔΣADコンバータの基礎から、応用事例や実践的なテクニック、さらに高精度アナログフロントエンドを搭載したマイコン「RX23Eシリーズ」の紹介まで、3部構成で解説いたします。ΔΣADコンバータの導入を検討されている方や、初めて使用される方にも最適な内容です。ぜひご参加ください。

第1部:ΔΣADコンバータの基礎
他のAD変換方式と比較しながら、ΔΣADコンバータの原理と特長をわかりやすく解説します。センサ計測用途でのメリットや活用のポイントもご紹介。

第2部:ΔΣADコンバータの応用事例とテクニック
実際にサポートした事例も交えつつ、ΔΣADコンバータの具体的な応用事例を解説します。アナログ回路設計のポイントや誤差を小さくするための実践的なテクニックも取り上げ、実際の活用イメージがつかめる内容になっています。

第3部:高精度アナログフロントエンド搭載マイコン「RX23Eシリーズ」のご紹介
高精度なセンシングを実現するアナログフロントエンド内蔵マイコン「RX23Eシリーズ」と、それを活用したソリューションをご紹介。

【ご参加特典】
セミナーにご参加いただき、アンケートにご回答いただいた方の中から4名様に、セミナーで紹介する評価ボードをプレゼント致します。

カリキュラム

第1部

  1. ΔΣADコンバータの基礎
    • 各種AD変換方式
    • サンプリングと折り返し雑音
    • オーバサンプリングとΔΣ変調
  2. センサ計測向けΔΣADコンバータの特徴
    • 24bitΔΣADCと周辺アナログ機能
    • 仕様の見方

第2部

  1. 応用事例と設計ポイント
    • 温度計測
    • ひずみ計測
    • フォトダイオードとトランスインピーダンスアンプ
    • 電圧電流計測
  2. センサ回路の誤差と解析事例
    • センサの誤差要因
    • 微分方程式による解析方法
    • センサ回路の解析事例
  3. 補正の基礎
    • リニアライズ(1次近似、2次近似、n次近似)
    • 温度補正
    • 交互作用の補正

第3部

  1. RX23Eシリーズのご紹介

受講者演習環境(パソコンはWindows10を推奨します)

  • 特になし

講師説明環境(パソコンはWindows10です)

  • 受講者演習環境と同じ

オンラインセミナー受講環境

本セミナーはMicrosoft Teams TownHallで配信します。

ご注意:
Microsoft Teams TownHall配信のセミナーは、途中でも、巻き戻し/早送りが可能です。
皆様の進捗に合わせてご受講いただけます。
巻き戻しなどを多用されます場合はQ&Aの時間にご注意ください。Q&Aはセミナー時間内のみで可能です。
なお、セミナー中のQ&Aに随時対応するため、講師説明は録画を使用する場合がございますのでご了承願います。


お申し込みを希望の方は、下記の日程を選択して申し込みボタンを押してください。

2025年  9月 11日(木)