メインコンテンツに移動
ルネサス エレクトロニクス株式会社 (Renesas Electronics Corporation) - 6月はプライド月間として、LGBTQ+の権利や文化、コミュニティについて啓発する世界的な活動月間です

車載マイコン”RH850/U2A”を使用した OTA(Over The Air)によるROM書き換えのご紹介

~Flash ROMのダブルマップモードによるOTAの実現機能について~

画像
技術内容の理解活用

 

費用 (無料)   対象製品  RH850/U2A16

開催日時/会場

  • 2023年 09月 14日(木) 9:30~11:00
  • オンライン
  • 終了しました

  お申し込み受付の締切は、セミナー開催の前営業日17:00となります。

受講をお勧めしたい方

  • RH850/U2AシリーズのOTA対応機能を学びたい方。
    (セキュリティ機能は対象外です)

受講に必要な前提知識

  • RH850/U2Aシリーズの製品概要知識をお持ちの方。

内容

本セミナーでは、新製品であるRH850/U2AシリーズのOTA(Over The Air)機能の概要、FlashのダブルマップモードによるOTAの実現機能、技術的ポイントや従来製品であるRH850/F1KM-S4(参考)との差分の理解を深めて頂きます。
リリースしているRH850/U2Aアプリケーションノート(OTA)を読み込む前に、技術的ポイントの理解を深めて頂きます。

カリキュラム

  1. OTAとは(RH850デモンストレーションキット動画の紹介)
  2. RH850/U2A16 Flashシステム構成(概要)
  3. RH850/U2A16のOTA対応機能について(セキュリティは対象外です)
  4. 参考資料であるアプリケーションノート(OTA)の概要紹介

受講者演習環境(パソコンはWindows10を推奨します)

  • 演習無しです

講師説明環境(パソコンはWindows10です)

  • インターネット接続環境
  • Microsoft社 Teams Live Eventが利用できる環境(TeamsアプリまたはWebブラウザ)

オンラインセミナー受講環境

本セミナーはMicrosoft Teams Live Eventで配信します。

ご注意:
Microsoft Teams Live Event配信のセミナーは、途中でも、巻き戻し/停止/早送りが可能です。皆様の進捗に合わせてご受講いただけます。
巻き戻しなどを多用されます場合はQ&Aの時間にご注意ください。Q&Aはセミナー時間内のみで可能です。
なお、セミナー中のQ&Aに随時対応するため、講師説明は録画を使用する場合がございますのでご了承願います。


お申し込みを希望の方は、下記の日程を選択して申し込みボタンを押してください。

2023年 09月 14日(木)