R-INコンソーシアムへの入会方法

R-INコンソーシアムへの入会には、「R-INコンソーシアム規約」に合意いただくことが必要です。次の手順にて、入会申請をお願いします。

 

R-INコンソーシアム入会前に必要な処理:

  • 本ページ下にある「入会基準」をご参照ください。
  • R-INコンソーシアムに入会する為には、事前に当社アライアンスパートナープログラムへの登録が必要になります。 「アライアンスパートナープログラム」の入会条件は、こちら をご参照ください。

 

R-INコンソーシアム入会手続き:

  • こちら をクリックして、申請用紙(規約)をダウンロードしてください。
  • 規約の内容をご確認ください。
  • 規約に同意いただける場合には、事務局(info-r-in@lm.renesas.com) にメール送付をお願いします。
    メールタイトル: 「R-INコンソーシアム入会問い合わせ(貴社名)」
    メール本文: アライアンスパートナープログラムへの登録者情報(社名、住所、部門、役職、氏名、メールアドレス、電話番号)
    なお、アライアンスパートナープログラム登録者と異なる場合にはその旨お知らせください。
    この時点では申請用紙(規約)の合意書を添付いただく必要はありません。
  • 事務局よりその後の手続きについてご連絡いたします。

 

R-INコンソーシアム入会登録された場合:

  • R-INコンソーシアムのメンバーサイトにアクセスいただけます。
  • R-INコンソーシアムが企画するセミナーのR-INコンソーシアムパートナー展示などに出展いただけます。
入会基準

以下のいずれの条件も満たす場合、R-INコンソーシアムの会員としての権利が付与されます。

  • アライアンスパートナープログラム会員であること。
  • R-INコンソーシアム入会規約に合意いただけること。
  • 「ルネサスが指定するR-IN関連製品」を使用したソリューションまたはサービスを提供できる、もしくは提供の可能性がある企業/団体であること。
  • R-INコンソーシアム事務局が入会を認めた企業/団体であること。