メインコンテンツに移動
ルネサス エレクトロニクス株式会社 (Renesas Electronics Corporation)

概要

説明

R-Car S4 Whitebox SDKはコネクテッドサービスおよびゲートウェイのアプリケーション開発を加速させる統合開発プラットフォームです。

R-Car S4 Whitebox SDKは FoC (Free of Charge)ライセンスでall-in-one packageとして提供されるため、トライアルから先行開発まで幅広く利用できます。 また、主にオープンソース(*)で構成されるため、ユーザは自由にソースコードの改変が可能で、Renesas Partner Programのソフトウェアソリューションへの置き換えも可能です。

IPS (Intrusion Prevention System), IDS (Intrusion Detection System)やリソースモニタリングなどのサンプルアプリケーションがR-Car S4 Whitebox SDKに用意されています。ユーザはセントラルゲートウェイの機能テストや試作を容易に行えます。

(*)TOPPERS/ATK2とTrampoline OSはAUTOSAR仕様に基づいたソフトウェアでそのソースコードはGitHub上で公開されております。商用目的でこれらのソフトウェアを利用する場合はAUTOSARおよび開発元のコミュニティの利用規約に準拠ください。

トライアルはこちら

特長

  • 全てのソフトウェアはFoCライセンスで提供されるため容易なトライアルが可能
  • 255社を超えるRCCパートナーエコシステムの豊富なソフトウェアソリューションに置き換え可能
  • R-Car S4 Whitebox SDKでOS/フレームワーク層は提供されるため、ユーザは製品の付加価値となるアプリケーション開発に注力可能
  • サンプルアプリケーションによる各種ユースケースの体験提供
  • すべてのソフトウェアは、主にオープン ソースで構成されているため、カスタマイズ可能
  • MCU向けのハイパーバイザーをサポート
  • AUTOSAR仕様をベースとしたRTOSを搭載

ターゲットデバイス

ダウンロード

ドキュメント

設計・開発

関連ボード&キット

ビデオ&トレーニング

サポート

サポートコミュニティ

  1. V850E2とRH850のOSS(オープンソースソフトウェア)なInstruction set simulator (athrill2)だそうです

    こんにちは。NoMaYです。ウェブで調べ物をしていて気付いたのですが、RH850のオープンソースソフトウェアの命令セット(v850e2v3 ...

    2018年9月26日
  2. V850E2とRH850のOSS(オープンソースソフトウェア)なInstruction set simulator (athrill2)だそうです

    こんにちは。NoMaYです。ウェブで調べ物をしていて気付いたのですが、RH850のオープンソースソフトウェアの命令セット(v850e2v3 ...

    2018年9月26日

ナレッジベース

  1. R-Car S4 Whitebox SDKにはどんなソフトウェアが組み込まれていますか?

    ... renesas.com/whitebox-sdk#document 参考FAQ記事: FAQ: "R-Car S4 Whitebox SDK"とは何ですか? FAQ: R-Car S4 Whitebox SDKを使うと何ができますか? FAQ: 今後のR-Car S4 Whitebox SDK ...

    2026年5月18日
  2. R-Car S4 Whitebox SDKは有償ですか?

    R-Car S4 Whitebox SDKは全て無償で利用できるソフトウェアで構成されております。なお、利用範囲については各ソフトウェア ...

    2023年5月19日
  3. R-Car S4 Whitebox SDKを使うと何ができますか?

    ... R-Car S4 Whitebox SDK上で動作検証も可能となります。 参考FAQ記事: FAQ: "R-Car S4 Whitebox SDK"とは何ですか? FAQ: R-Car S4 Whitebox SDKは有償ですか? FAQ: R ...

    2023年5月19日
ナレッジベースからの全ての結果を参照 (25件)
サポートコミュニティ

サポートコミュニティ

ルネサスエンジニアリングコミュニティの技術スタッフから迅速なオンライン技術サポートを受けることができます。
記事を参照する

ナレッジベース

ナレッジベースを参照して、役立つ記事、FAQ、その他の役立つリソースを入手してください。
サポートチケット

サポートチケット

技術的に深い内容や公開したくない内容のご質問はこちらです。