概要
説明
更新日: 2022年6月30日
Renesas Electronics Corporation
製品概要
RZ/Five製品向けLinuxパッケージを提供します。本製品をご利用の際は、最初にRelease Noteの内容をご確認ください。
提供機能
- Linuxカーネル
- デバイスドライバー
対象リファレンスボード
- RZ/Five Evaluation Board Kit
更新履歴
- 2022/6/30:5.10-CIP版 BSP V1.0
評価版ダウンロード
EVKとセットで使用するソフトウエアパッケージは、最新のVerified Linux Package(VLP)及びその関連パッケージをご利用下さい。なお、BSP及びBSP関連パッケージのダウンロードリンクは2024年6月末、WEBに表示されなくなります。
- RZ/Five Board Support Package V1.0
RZ/Five Board Support Package V1.0 (RTK0EF0126Z0000AZJ-v1.0.zip) (ZIP) - 旧バージョンのダウンロードはこちら
RZ/Five Board Support Package V0.8
[注意]
本ソフトウェアは、オープンソースソフトウェアであり、ソースコードに明記のオープンソースソフトウェアライセンスの条件に従って「現状のまま」提供され、いかなる内容について保証を行うものではありません。ライセンスの内容をご確認いただいた上で、実製品への適用可能性を十分ご検討いただくようお願いいたします。