メインコンテンツに移動
ルネサス エレクトロニクス株式会社 (Renesas Electronics Corporation)

特長

  • Feedback pins for input to output synchronization
  • Spread Spectrum tolerant inputs
  • Auto PD when input signal is at a certain logic state

説明

Double the drive of the standard 97U877 device. Low skew, low jitter PLL clock driver. 1 to 5 differential clock distribution (SSTL_18)

適用されたフィルター