メインコンテンツに移動
ルネサス エレクトロニクス株式会社 (Renesas Electronics Corporation)

はじめてのファームウェアアップデート

~マイコンのデュアルバンク機能を使った基本的なアップデート方式を習得~

画像
製品紹介

 

費用 (無料)   対象製品  RAファミリ

開催日時/会場

2025年  7月 17日(木)14:00~16:00 オンライン 都合により中止

  ※お申し込み受付の締切は、セミナー開催の前営業日17:00となります。

受講をお勧めしたい方

  • マイコンのファームウェアアップデート機能を実装したい方
  • ファームウェアアップデートの原理や基礎を学びたい方

受講に必要な前提知識

  • マイコンの基礎知識、C言語でのプログラミング経験が必要です。
    (マイコン入門コース 修了レベル)

内容

本セミナーでは、RAマイコンを使ったファームウェアアップデートの手順をハンズオン形式で解説します。
セミナーを受講することで、ファームウェアアップデートの原理、手順と各操作の意味を理解できるようになります。
ファームウェアアップデート機能を実装したいが方法がわからない、という方に最適なセミナーです。

ハンズオン形式の実習パートでは、評価ボード(EK-RA6M5)上のRA6M5マイコンのファームウェアをUSBメモリ経由でアップデートします。今回は一例としてUSBメモリを使用しますが、UART、Wi-Fi、BLEなどを介した方式にも応用いただけます。

EK-RA6M5 をお持ちであれば、実際に操作し手順を体験いただけます。「受講者演習環境」を参照に準備されることをお勧めします。

カリキュラム

  1. セミナーの目的と概要
  2. MCUbootによるFWアップデートの原理
    • FWアップデートとは
    • MCUbootとは
    • 5種類のアップデート方式
    • ブートローダとFWのメモリサイズ見積り
  3. FWアップデートの手順を解説
  4. 使用するボードとツールの説明
  5. QE for OTAを使った実習
  6. Q&A

本セミナーでは講師が操作をお見せしながら手順を解説します。
お手元で操作をされる場合は、事前に「受講者演習環境」の準備を済ませておいてください。

※カリキュラムは予告なく変更されることがあります。

受講者演習環境(パソコンはWindows10を推奨します)

講師説明環境(パソコンはWindows10です)

受講者演習環境と同様

オンラインセミナー受講環境

本セミナーはMicrosoft Teams TownHallで配信します。

ご注意:
Microsoft Teams TownHall配信のセミナーは、途中でも、巻き戻し/早送りが可能です。
皆様の進捗に合わせてご受講いただけます。
巻き戻しなどを多用されます場合はQ&Aの時間にご注意ください。Q&Aはセミナー時間内のみで可能です。
なお、セミナー中のQ&Aに随時対応するため、講師説明は録画を使用する場合がございますのでご了承願います。


お申し込みを希望の方は、下記の日程を選択して申し込みボタンを押してください。

2025年  7月 17日(木)


このセミナー内容だと難易度が低い、または高いとお感じの方はこちらの関連セミナーもご覧ください。

はじめてのFreeRTOS! Arm®マイコンへの実装方法

画像
技術内容の理解活用

【開催場所】 オンライン

【受講料】  無料

IoTエンドポイントとAWSクラウドの接続方法を習得!AWS IoT 入門編

画像
使い方説明

【開催場所】 オンライン

【受講料】  無料