メインコンテンツに移動
ルネサス エレクトロニクス株式会社 (Renesas Electronics Corporation)

RX 1day速習~通信編~コース

中級

費用  (無料)   対象製品  RXファミリの各シリーズ

開催日時/会場

  • 2019年 01月17日(木)~ 01月18日(金) 1日目 13:00~17:00 / 2日目 9:30~17:00
  • 豊洲会場(豊洲フォレシア) 終了しました
  • 2019年 02月14日(木)~ 02月15日(金) 1日目 13:00~17:00 / 2日目 9:30~17:00
  • 新大阪会場(CIVI新大阪東) 終了しました
  • 2019年 03月05日(火)~ 03月06日(水) 1日目 13:00~17:00 / 2日目 9:30~17:00
  • 豊洲会場(豊洲フォレシア) 終了しました
  • 2019年 04月24日(水)~ 04月25日(木) 1日目 13:00~17:00 / 2日目 9:30~17:00
  • 豊洲会場(豊洲フォレシア) 終了しました

お申し込み受付の締切は、セミナー開催の前営業日17:00となります。

受講をお勧めしたい方

RXファミリの通信機能(RIIC、RSPI、SCI)を知りたい方、デバイス間の通信方法を学習したい方にお勧めのコースです。

受講に必要な前提知識

内容

近年、各種センサ類、液晶およびメモリなどのインタフェースはIICやSPIなどのシリアル通信がほとんどです。

本セミナーでは、RXファミリに内蔵されている通信機能(SCI、RIIC、RSPI)の初期設定から送受信手順まで演習を通して短時間で効率よく学習できます。

カリキュラム

1日目

  1. 自動生成ファイルの構成(13:00~13:30)
  2. シリアル以外に設定が必要な項目(13:30~14:30)
  3. 割り込みコントローラ(ICU)(14:30~15:00)
  4. SCI(15:00~17:00)
    〇調歩同期式 クロック同期式 〇倍速モード 〇ビットレートモジュレーション 〇16段FIFO

2日目

  1. RIIC(IIC)(9:30~12:00)
    〇IICの動作 〇マスタ送受信(シングルマスタ)
  2. RSPI(SPI)(13:00~17:00)
    〇SPIの動作 〇マスタの送受信 〇スレーブの送受信 〇バイトスワップ機能

演習環境

  • Renesas Starter Kit+ for RX65N-1MB
  • E1エミュレータ
  • ルネサス統合開発環境 CS+(RXファミリ用 C/C++コンパイラパッケージ)

お申し込みを希望の方は、下記の日程を選択して申し込みボタンを押してください。

2019年 01月17日(木)~ 01月18日(金)

2019年 02月14日(木)~ 02月15日(金)

2019年 03月05日(火)~ 03月06日(水)

2019年 04月24日(水)~ 04月25日(木)

※ページ下部で関連セミナーもご紹介しております

このセミナー内容だと難易度が低い、または高いとお感じの方はこちらの関連セミナーもご覧ください。

RX 1day速習~基礎編~コース

中級

  • 【開催場所】
  • 豊洲会場
  • 【受講料】
  • (無料)