メインコンテンツに移動
ルネサス エレクトロニクス株式会社 (Renesas Electronics Corporation)

瑞萨电子携多款汽车电子先进解决方案亮相2022慕尼黑华南电子展

2022年11月7日

2022 年 11 月 7 日,中国深圳讯 - 全球半导体解决方案供应商瑞萨电子集团(TSE:6723)今日宣布,瑞萨电子中国将携多款面向ADAS/AD、汽车网关、智能座舱及新能源汽车的先进解决方案,参展2022年慕尼黑华南电子展(以下:慕展)。慕尼黑华南电子展(electronica South China)是继慕尼黑上海电子展(electronica China)之后,慕尼黑电子展这一品牌进入中国后第二个子品牌展会,立足深圳,辐射华南地区及东南亚市场,为电子行业搭建高品质的全产业链创新展示平台。本次展会聚焦5G、物联网、蓝牙技术、汽车、工业电子、可穿戴等热门技术应用,将于11月15日在深圳国际会展中心隆重开幕,为期三天,瑞萨电子展位号:2A6。此次展会瑞萨电子将带来哪些汽车电子先进解决方案呢?让我们先睹为快。

汽车服务器/通信网关解决方案

瑞萨电子提供“车载电脑4”,这是一个用于开发网关、汽车服务器和域控制器等应用的理想平台,有助于实现下一代E/E架构。该方案基于R-Car S4——一款具有嵌入式 MCU 内核的高级片上系统 (SoC),可超低功耗运行。结合为R-Car Gen4开发的PMIC(RAA271041 + RAA271005),实现绝佳功率控制和功能安全支持。

R-Car V4H自动驾驶开发平台

该解决方案构建了一个完整的环境,用于开发相当于Level 2+和Level 3等级的自动驾驶系统应用程序,包括自适应巡航控制 (ACC)、车道保持、自动泊车系统等。R-Car V4H 参考板支持多摄像头输入,包括4K高分辨率输入、4K显示输出、音频输出、网络通信接口和适用于多个 ECU 并行运行的第4代PCIe。

智能驾驶座舱和信息娱乐解决方案

集成式智能驾驶座舱解决方案,集成了全液晶虚拟仪表,多媒体播放以及ADAS图像识别等功能,同时驱动三个屏幕显示。方案采用R-Car H3/M3片上系统(SoC)、电源管理芯片(PMIC)和可编程时钟发生器的组合,支持高图像质量、多视频显示输出以及各种内存接口。充分利用内置Arm Cortex-R7 CPU以及2D GPU、IMR等单元实现快速启动。

汽车电池管理系统(BMS)

参考设计可作为一个完整的汽车电池管理系统,监控多达70节串联锂电池。RH850 MCU与 ISL78714多单元锂离子电池管理设备通信,以监控电池电压、电池组温度和电流,记录重大故障检测及控制电池平衡。该参考设计基于ISL78714BMS5XBEKIT1Z汽车级多节锂离子电池管理系统参考设计套件。

瑞萨致力于提供丰富的“成功产品组合”应用解决方案,即基于MCU和SoC的应用(可通过我们的互补性模拟信号和电源产品实现系统层面的优化),以帮助汽车客户缩短产品开发时间,加速产品上市。同时,我们还在九月推出全新集成开发环境平台,使工程师能够为包含多个硬件设备的汽车ECU(电子控制单元)快速创建软件。欲了解更多先进的汽车电子解决方案,2022年慕尼黑华南电子展瑞萨子展位,期待您的莅临。

关于瑞萨电子

瑞萨电子(TSE: 6723) ,科技让生活更轻松,致力于打造更安全、更智能、可持续发展的未来。作为全球微控制器供应商,瑞萨电子融合了在嵌入式处理、模拟、电源及连接方面的专业知识,提供完整的半导体解决方案。成功产品组合加速汽车、工业、基础设施及物联网应用上市,赋能数十亿联网智能设备改善人们的工作和生活方式。更多信息,敬请访问renesas.com。关注瑞萨电子微信公众号,发现更多精彩内容。

(备注)本新闻稿中提及的所有产品或服务名称均为其各自所有者的商标或注册商标。


*以上新闻稿中所发布的信息,包含但不限于产品价格、规格,为截止到发稿时的信息。日后若发生变更,恕不另行通知。敬请谅解。