メインコンテンツに移動
ルネサス エレクトロニクス株式会社 (Renesas Electronics Corporation)

瑞萨电子携其最新解决方案亮相2018上海慕尼黑电子展,加速自动驾驶、智能家居等领域的智能化创新发展

2018年3月13日

2018年3月13日,中国上海讯- 全球领先的半导体解决方案供应商瑞萨电子株式会社(TSE:6723)宣布,将携其17款解决方案亮相于3月14日 - 16日在上海新国际博览中心(E4号馆4504展位)举行的2018上海慕尼黑电子展。

 

面向自动驾驶系统开发的ECU开发平台

瑞萨电子和TTTech合作开发出的高度自动化驾驶平台(HADP),是一款原型电子控制单元(ECU),它基于双R-Car H3 SoC和RH850/P1H-C MCU开发而成,符合ASIL-D功能安全标准。HADP集成了软件和工具,可使系统开发人员轻松验证和集成软件,从而缩短产品上市时间。HADP为复杂的高度自动化驾驶系统提供超高效集成,可加快Tier 1和OEM的量产步伐,并可支持最高达SAE4级(高度自动化)注1自动驾驶。

 

集成式驾驶舱解决方案

智能驾驶舱解决方案基于瑞萨电子可量产车用运算SoC R-Car H3 ,以及Green Hills软件公司的 INTEGRITY® RTOS 和 INTEGRITY Multivisor™ 虚拟化技术,集成了全液晶虚拟仪表、娱乐与空调设置、前视与多媒体播放以及ADAS等功能,可同时驱动三个屏幕。该解决方案以单芯片R-Car H3整合了符合ISO 26262标准的关键安全应用、安卓信息娱乐系统和符合功能安全的驾驶舱功能。

 

智能家电系统解决方案

瑞萨电子智能家居系统解决方案基于RZ / G1M微处理器(MPU)开发而成,集成了摄像头和麦克风,为智能家庭系统提供高端性能。 该解决方案通过分析用户的姿势和情绪来控制家电,与使用互联网进行通信的通用AI系统相比,基于在终端设备AI系统的该解决方案可将系统响应速度提升100倍注2。 该解决方案可同时区分五种水果,帮助用户更有效地管理冰箱;此外,还可为日常生活提供多维度保护,如火灾监测、防止开水溢出、通过声音检测通知来客到访等。

 

本届展会,瑞萨电子还展示了3D环视系统控制器 3D图形仪表 网关/车载网络解决方案汽车电子领域,RZ/N1新一代工业网络解决方案等智能工业领域、使用3D手势操控家电设备等智能家居领域,RX65N人机交互解决方案等智能城市领域多款演示方案,详情请见:

 

(注1) SAE International的新标准J3016中的4级(高度自动化)
路上机动车辆自动驾驶系统有关的术语的分类和定义,提供了统一的分类体系和支持性定义,从“非自动化”到“完全自动化”,规定了6个驾驶自动化级别。

(注2) 100倍,基于瑞萨电子的测试数据

(备注)Green Hills是Green Hills的logo, INTEGRITY和Multivisor是Green Hills软件公司在美国和/或其他国家/地区的商标或注册商标。Android是Google LLC的商标。所有其他商标是其各自所有者的财产。

关于瑞萨电子株式会社

瑞萨电子株式会社 (TSE: 6723) ,提供专业可信的创新嵌入式设计和完整的半导体解决方案,旨在通过使用其产品的数十亿联网智能设备改善人们的工作和生活方式。作为全球领先的微控制器供应商、模拟功率器件和SoC产品的领导者,瑞萨电子为汽车、工业、家居、基础设施及物联网等各种应用提供综合解决方案,期待与您携手共创无限未来。更多信息,敬请访问renesas.com。关注瑞萨电子微信公众号,发现更多精彩内容。


*以上新闻稿中所发布的信息,包含但不限于产品价格、规格,为截止到发稿时的信息。日后若发生变更,恕不另行通知。敬请谅解。