メインコンテンツに移動
ルネサス エレクトロニクス株式会社 (Renesas Electronics Corporation)

瑞萨电子携10款智能家居及智能工业领域方案亮相第五届深圳国际嵌入式系统展

2016年8月24日

2016年8月24日,中国深圳讯——全球领先的半导体及解决方案供应商瑞萨电子携其10款解决方案亮相于8月24日—26日在深圳会展中心举办的2016年第五届深圳国际嵌入式系统展,参展解决方案涵盖了物联网相关的各类智能应用领域。

 

  • 基于32位MCU RX23T的电机控制参考平台 - 轻松驱动广泛应用于各类电器的三相永磁电机,大幅提升家居的舒适度;
  • 基于MCU RX130的新一代高灵敏度的触摸按键解决方案 - 自由选材、自由设计、创造个性、炫酷体验;
  • RZ/A人机交互解决方案 - 通过强大的MPU性能,集设备、显示、连接、网络等诸多功能于一身,提供智能家居的控制核心, 同时还可以扩展至实现各种高速、实时智能图形控制;
  • 瑞萨最新一代支持全球标准的OFDM方式的全球PLC调制解调器解决方案 - 将智能家庭和智能电网紧密连接;
  • 基于USB PD3.0标准的解决方案 - USB PD技术可以通过一根USB线进行数据通信和供电。该技术省去了多个电源适配器的需要,并能将所有在家庭、办公室等环境中的设备相连。瑞萨USB PD解决方案支持USB Type-CTM,最新的USB PD3.0有安全认证确保安全机制,该方案能加速客户USB PD系统的开发。

  • 瑞萨电子R-IN工业网络演示套件 - 包含了主站设备、从站设备和用于电机控制的从站设备,充分模拟未来工业4.0时代的网络场景,显示瑞萨产品的强大性能;
  • RZ/T1运动控制解决方案套件 - 将复杂的工业控制相关设计大幅简化,引领创新。 

 

  • EtherCAT®*「EC-1」远程I/O解决方案 -可将EtherCAT接口的开发时间缩短约60%。
    EtherCAT®专用通信LSI「EC-1」作为提高工厂生产效率的工业以太网解决方案,用于传感器,制动器等各种从站设备和具有通信功能的I/O模块。瑞萨从2016年8月26日起开始将新产品EC-1样品推出市场。
     

近年,随着中国制造2025不断深入,工厂关于生产效率提高的需求越来越多,随着工厂内网络化的进行,连接的制造装置之类的末端设备数目急速增加。另外,工厂内使用的工业网络正从低速的串联通信向以以太网技术为基础的EtherCAT、PROFINET、CC-LinkIE之类的开放规格普及。瑞萨作为工业4.0领域的全方位方案提供商,会不断推出创新方案,为中国产业升级贡献力量。

 

关于瑞萨电子(中国)有限公司

 

瑞萨电子(中国)有限公司是瑞萨电子株式会社(TSE:6723)的子公司,提供专业可信的创新嵌入式设计和完整的半导体解决方案,旨在通过使用其产品的数十亿联网智能设备安全可靠地改善人们的工作和生活方式。作为全球首屈一指的微控制器供应商、模拟功率器件和SoC产品的领导者,瑞萨电子为汽车、工业、家居(HE)、办公自动化(OA)、信息通信技术(ICT)等各种应用提供专业的技术支持、品质保证和综合的解决方案,期待与您携手共创无限未来。更多信息,敬请访问https://www.renesas.cn。

 

(商标) EtherCAT为德国Beckhoff Automation GmbH取得的专利技术及注册商标。另外,本文中所提到的产品及服务名称皆为其所有者的商标及注册商标。


*以上新闻稿中所发布的信息,包含但不限于产品价格、规格,为截止到发稿时的信息。日后若发生变更,恕不另行通知。敬请谅解。