メインコンテンツに移動
ルネサス エレクトロニクス株式会社 (Renesas Electronics Corporation)

瑞萨芯全力支持打造开放的智能产品及系统

瑞萨电子携新产品RZ/A1参加2013ARM年度技术论坛, embed_code

2013年11月27日

2013年11月27日 ,中国北京讯 — 全球领先的高级半导体和解决方案的供应商—瑞萨电子(中国)有限公司(以下简称瑞萨电子)携RZ家族首批产品RZ/A1参加2013ARM年度技术论坛,与ARM及其他合作方分享了瑞萨电子在打造开放的智能产品及系统方面的理念及最新技术和应用。

 

  本次论坛以「Where Intelligence Connects」为主轴,针对科技产业的革新态势、挑战与市场机遇进行观察分析,剖析在瞬息万变的IT科技产业的趋势脉动,探讨如何通过创新与合作掌握全球产业布局、打造引领风潮的智能型装置与用户体验。

  瑞萨电子及前身NEC电子于2003年与ARM缔结多处理器行业战略合作伙伴合约,至今已拥有10年合作历史。瑞萨电子拥有针对于ARM核的世界顶级的集成技术,与ARM共同致力于尖端产品的开发。

 

   瑞 萨电子通用及SoC产品中心综合营销部的王均峰副部长发表演讲,分享了“智能社会”理念下其高端产品RZ族首批产品RZ/A1的特性和应用。首先,它内置 Cortex-A9@400MHz CPU,实现高速内存存取和高性能,片上集成10M大容量内存,实属业界翘楚。无需外置DRAM,降低了系统成本。其次,为了更好的支持人机界面,通过简 单的图像操作来实现控制,并能进行丰富且酷感十足的图像设计,内置了WXGA高解析度2D图像处理(支持OpenVG1.1),视频输入输出支持多种图像 功能,可以轻松运用于工业控制、智能家居,实现便捷控制。此外,它还具有先进的交互通信功能,内置10/100M Ethernet MAC,支持USB 2.0(Host/Function),支持SD/MMC等接口,并且可在世界通用的ARM生态系统中选用ARM、IAR和GHS等开发环境。

 

  瑞萨电子还在会议现场设置了演示区域, 为来宾演示了RZ/A1的高性能应用,吸引了众多到场嘉宾驻足询问。

 

  瑞萨电子基于对ARM产品丰富的技术和经验,将继续致力于ARM产品的开发,为实现智能社会而贡献力量。

 

关于瑞萨电子株式会社

瑞萨电子株式会社 (TSE: 6723) ,提供专业可信的创新嵌入式设计和完整的半导体解决方案,旨在通过使用其产品的数十亿联网智能设备改善人们的工作和生活方式。作为全球领先的微控制器供应商、模拟功率器件和SoC产品的领导者,瑞萨电子为汽车、工业、家居、基础设施及物联网等各种应用提供综合解决方案,期待与您携手共创无限未来。更多信息,敬请访问renesas.com。关注瑞萨电子微信公众号,发现更多精彩内容。


*以上新闻稿中所发布的信息,包含但不限于产品价格、规格,为截止到发稿时的信息。日后若发生变更,恕不另行通知。敬请谅解。