メインコンテンツに移動
ルネサス エレクトロニクス株式会社 (Renesas Electronics Corporation)

瑞萨电子联合欣瑞利、格州电子,携最新解决方案及产品亮相2013第二十六届中国电工仪器仪表产业发展论坛暨展会

2013年4月8日

2013年4月8日 中国广州讯 —全球领先的高级半导体和解决 方案的供应商—瑞萨电子(中国)有限公司联合欣瑞利科技和格州电子参展于2013年4月8日至9日在广州举办的2013第二十六届中国电工仪器仪表产业发 展论坛暨展会(The 26th China Industry Forum & Exhibition on Electrical Instrumentation )

 

中国电工仪器仪表产业发展论坛暨展会代表了当今电工仪器仪表行业先进技术,是行业企业、电力用户、计量检测机构、供应商、大学、科研院所及国家相关机构进行交流研讨、信息发布的良好平台。

 

瑞萨电子作为半导体芯片及解决方案的全球领军企业及智能电表领域市场占有率全球第一的供应商,本次携最新RL78/RX600系列芯片、PLC及解决方案参展本次展会。

 

作为RL78系列里面一款专门针对国内智能单相表应用量身定制的主控芯片,R7F0C00C3/4具备以下几个方面的优点:

 

  1. 采用超低功耗工艺,延长电池使用寿命。
  2. 内置RTC,实现真正每秒硬件补偿,0.15微安的运行功耗确保在两种供电模式下都能保证高精度秒脉冲信号输出。
  3. 独具6通道串口(包含两通道ISO7816硬件接口),内置支持4/6/8COM液晶驱动,简化电路设计。

 

同时推出的全新RX63N系列32位MCU, 集成Ethernet/USB接口,100MHz主频以及1M的Flash容量充分满足终端集中器的应用需求。

 

除了主控芯片外,瑞萨电子也全面出击存储器和光耦市场,最新版256/512K EEPROM以其卓越的性价比,一定会成为客户首选的产品。

 

此 次展会上,我们还展出了瑞萨全球NB-PLC调制解调平台芯片MC-10260A。它是采用OFDM(Orthogonal Frequency Division Multiplexing,正交频分复用)调制,以及Ad Hoc网络结构的第二代PLC,抗干扰能力强,通信速度快,网络管理简单,并且其自适应网络特点非常适合智能电表通信管理。

 

此外,我们还与代理商欣瑞利科技、上海格州电子合作推出了单相静止式多费率、单相费控智能表、三相费控智能表等一系列完整的解决方案,这些解决方案具有如下优势:

 

  1. 软硬件资源丰富,提高可靠性及后续维护;
  2. MCU集成度高,大大减少方案成本;
  3. 运行功耗在150uA/MHz内,整表抗干扰能力强;
  4. 整表经过功耗、时钟等各方面的测试。不但缩短客户开发周期也从BOM角度为客户节约了成本。

 

瑞萨电子希望和国内表计生产厂商广泛合作,不断推陈出新,成为中国表计领域可信赖的合作伙伴,为早日实现绿色智能用电,建设中国智能社会而尽自己的微薄之力。

 

关于瑞萨电子株式会社

瑞萨电子株式会社 (TSE: 6723) ,提供专业可信的创新嵌入式设计和完整的半导体解决方案,旨在通过使用其产品的数十亿联网智能设备改善人们的工作和生活方式。作为全球领先的微控制器供应商、模拟功率器件和SoC产品的领导者,瑞萨电子为汽车、工业、家居、基础设施及物联网等各种应用提供综合解决方案,期待与您携手共创无限未来。更多信息,敬请访问renesas.com。关注瑞萨电子微信公众号,发现更多精彩内容。


*以上新闻稿中所发布的信息,包含但不限于产品价格、规格,为截止到发稿时的信息。日后若发生变更,恕不另行通知。敬请谅解。