メインコンテンツに移動
ルネサス エレクトロニクス株式会社 (Renesas Electronics Corporation)

瑞萨电子发布新的少管脚MCU,再次扩充中国市场专用MCU产品线

10管脚SSOP封装的R7F0C80112ESP/R7F0C80212ESP MCU,支持最大2KB Flash, basic_html

2013年1月30日

2013年1月30日,北京讯— 高级半导体解决方案领军厂商瑞萨电子(中国)有限公司(以下 简称“瑞萨”)宣布推出 R7F0C80112ESP/R7F0C80212ESP 低功耗MCU,配备小容量Flash存储器,采用10管脚SSOP封装,可以满足消费类电子,健康器械以及工业设备中对小容量单片机的需求。

 

  少管脚产品在消费类和工业设备中得到了广泛的应用,如电扇、搅拌机和电水壶等家用电器,健身器材和按摩仪等健康器械,以及开关、运动传感器等等。此类市场有对功能更简单的MCU的需求,可以容易的实现那些使用分立器件和定时器芯片无法实现的功能。

 

  与此同时,MCU内置Flash也是必须的。用户可以设计一个通用的硬件平台,然后针对不同的最终产品的规格编写不同的软件设置,从而降低生产成本。

 

R7F0C80112ESP/R7F0C80212ESP MCU的主要特点

R7F0C80112ESP/R7F0C80212ESP 在10引脚SSOP封装内集成了精简的外设功能和强大的CPU内核CPU的最短指令执行时间仅为50ns,这在瑞萨所有8位MCU中是性能最好的。
2通道的16位定时器支持1路PWM输出。10位精度的AD转换器支持4 个模拟信号输入。 串行通信支持UART和时钟同步串口。通过集成这些功能,用户可以搭建一个理想的系统。

 

片上集成可调上电复位(POR)电路,支持3个电压。
片上看门狗电路(WDT)(由独立的低速片上震荡电路提供时钟)随时监控,以防程序跑飞。
TRAP功能可以在判定CPU执行非法指令时将系统复位。
这些功能将帮助用户设计出更安全的系统。

 

支持3线模式的片上调试功能,用户可以在和最终产品量产时使用的相同的MCU上进行开发,评估。
此外,这些MCU还支持在板编程功能,用户可以在最终出货前才向芯片中写入针对不同产品规格的程序,以降低制造风险。

 

  瑞萨还提供了一个全新的开发方式, CubeSuite+[注1] 可以支持对R7F0C80112ESP/R7F0C80212ESP片内的所有外设进行软件仿真。 无需仿真器,甚至不需要MCU,用户就可以在CubeSuite+的软件仿真环境下开始系统开发,从而缩短整体开发时间。

  瑞萨中国也为客户准备了参考代码,使客户可以快速启动开发流程。

 

  预计从2013年2月开始,瑞萨将向客户提供R7F0C80112ESP/R7F0C80212ESP MCU的样品,根据引脚数、封装以及存储配置不同,价格有所差异。
R7F0C80212ESP (10引脚SSOP封装(3.6 x 4.4平方毫米) ,配备256字节RAM和2 K字节 Flash)的定价为每个0.23 美元(订购数量为10,000片时)。
R7F0C80112ESP (10引脚SSOP封装(3.6 x 4.4平方毫米) ,配备128字节RAM和1K字节 Flash)的定价为每个0.22 美元(订购数量为10,000片时)。

  为了迎接中国农历蛇年新年,瑞萨中国计划进行销售推广活动,我们将为最先使用R7F0C80112ESP/R7F0C80212ESP的客户提供特别的推广价格,单价低至1元人民币(需遵守条款与条件)。

详细的活动信息将于近期在瑞萨易购(www.cn.renesas.com/easygo)网站上公布。

[注1] 瑞萨单片机实用的集成开发环境(IDE - Integrated Development Environment)

 

(注)
全新的R7F0C80112ESP/R7F0C80212ESP 产品采用了 Silicon Storage Technology, Inc. 授权的 SuperFlash® 技术;SuperFlash® 是美国 Silicon Storage Technology, Inc. 在美国、日本及其他国家的注册商标。本新闻稿中涉及的其他产品和服务名称分别为各自公司所有的商标或注册商标。

关于瑞萨电子株式会社

瑞萨电子株式会社 (TSE: 6723) ,提供专业可信的创新嵌入式设计和完整的半导体解决方案,旨在通过使用其产品的数十亿联网智能设备改善人们的工作和生活方式。作为全球领先的微控制器供应商、模拟功率器件和SoC产品的领导者,瑞萨电子为汽车、工业、家居、基础设施及物联网等各种应用提供综合解决方案,期待与您携手共创无限未来。更多信息,敬请访问renesas.com。关注瑞萨电子微信公众号,发现更多精彩内容。


*以上新闻稿中所发布的信息,包含但不限于产品价格、规格,为截止到发稿时的信息。日后若发生变更,恕不另行通知。敬请谅解。