メインコンテンツに移動
ルネサス エレクトロニクス株式会社 (Renesas Electronics Corporation)

瑞萨推出基于RX的瑞萨先进电机控制算法 - 瑞萨先进电机控制解决方案

Renesas Advanced Motor Drive Algorithm, basic_html

2012年7月23日

2012年7月23日 北京讯 — 高级半导体解决方案领军厂商瑞萨电子(中国)有限公司宣布推出 瑞萨先进电机控制算法 - 瑞萨先进电机控制解决方案Renesas Advanced Motor Drive Algorithm。

 

  瑞萨先进电机控制算法是瑞萨提供的具有完全自主知识产权的先进电机控制解决方案。

 

  瑞萨先进电机控制算法集电机控制技术和单相交流电源功率因数校正技术于一体,配合瑞萨先进电机控制算法程序框架,为用户整体系统的开发提供了一个坚实的基础 平台和友好的用户接口。以空调室外机为例,基于瑞萨的RX高性能单片机,开发者可以很容易的编写室外机控制程序,构建具备高质量、高性能电机驱动和功率因 数校正功能的室外单芯片方案。

 

  瑞萨中国MCU产品中心 总监 邱荣丰 先生谈到:“我们意识到低能耗和舒适性已经是当今中国空调市场的主旋律,消费者希望找到物有所值的、高性价比的高质量、高性能产品。瑞萨先进电机控制算法 和RX单片机的结合为我们的客户提供了最终的选择。过去几年里,瑞萨中国在默默的磨练电机控制工程方面的能力,今天,我们可以向世界展示一个完全在中国开 发的先进电机控制解决方案。客户和瑞萨签订协议后,就可以得到长期而稳定的本地支持资源,通过高性能单片机和先进电机控制算法的紧密结合,设计出最好的产 品。这是2010年瑞萨中国开始单片机产品开发本地决策后的又一个里程碑,显示出瑞萨要继续支持中国市场需求的决心和信心。

 

  瑞萨先进电机控制算法和RX单片机相结合,不但可以提供业界最精简的BOM,还可以在不增加BOM成本的情况下实现更多的功能。

 

  高级脉冲幅值调制技术 (Advanced Pulse Amplitude Modulation technology) 高级脉冲幅值调制技术保证输入功率因数>90%。在保证变频器正常输出的情况下,高级脉冲幅值调制技术可以跟随负荷变动,精确输出最低的直流母线电 压。此外,高级脉冲幅值调制技术不需要交流电压过零点或幅值检测的硬件电路,可以降低系统成本。

先进的电动机驱动技术

  瑞萨先进电机控制算法实现了180度正弦波电机驱动和矢量控制,并提供了与众不同的力矩控制技术。

  1. G-type力矩控制(负荷波动补偿),将电机在低速运行时的振动减到最低,扩大了系统实际运行的低频范围

  2. M-type力矩控制(恒力矩输出),保证恒力矩输出,降低电机相电流波形峰值,降低谐波与功率损耗,效率提升。

  没有M-Type力矩控制时的相电流波形

  M-Type力矩控制时的相电流波形

  3.过调制技术:

  使用瑞萨先进电机控制算法独创的过调制技术,在满足谐波失真度<10%的情况下,调制度可达200%。与高级脉冲幅值调制技术技术相配合,提高直流母线电压的利用率。

  4.弱磁控制技术:

  瑞萨先进电机控制算法的弱磁控制功能可以避免变频器输出电压饱和,在电源电压有限的情况下,保证输出要求的力矩。

 

  基于RX62T高性能32位CISC单片机,使用瑞萨先进电机控制算法实现空调压缩机控制时,可以实现如下系统规格

适用空调器制冷量范围< 8000[W]
低频振动最高振幅<300[μm]
压缩机转速范围1~150[rps]
功率因数额定工况>0.9,满载 高达100%
调制度<= 200%
电流检测方式单电阻检测

  (注)所有其它的注册商标或商标为其各自所有者所有。

 

  RX族是基于RX CPU架构的新一代MCU,集成了原先瑞萨科技的32位CISC MCU的优秀特性。

  RX62T 群集成了增强的定时器单元(MTU3,GPT)、12位AD转换器(1微秒转换时间),每个AD转换单元还集成可调增益运放和窗口比较器,适用于各种电机 控制和变频器应用。以100MHz运行的高集成度RX62T MCU可以在大幅度提升产品性能的同时有效的降低系统成本。

关于瑞萨电子株式会社

瑞萨电子株式会社 (TSE: 6723) ,提供专业可信的创新嵌入式设计和完整的半导体解决方案,旨在通过使用其产品的数十亿联网智能设备改善人们的工作和生活方式。作为全球领先的微控制器供应商、模拟功率器件和SoC产品的领导者,瑞萨电子为汽车、工业、家居、基础设施及物联网等各种应用提供综合解决方案,期待与您携手共创无限未来。更多信息,敬请访问renesas.com。关注瑞萨电子微信公众号,发现更多精彩内容。


*以上新闻稿中所发布的信息,包含但不限于产品价格、规格,为截止到发稿时的信息。日后若发生变更,恕不另行通知。敬请谅解。