メインコンテンツに移動
ルネサス エレクトロニクス株式会社 (Renesas Electronics Corporation)

瑞萨电子机顶盒解决方案入围河北广电网络集团招标采购评审

2011年10月19日

2011年10月19日 中国上海讯 — 高级半导体厂商瑞萨电子株式会社(TSE:6723,以下简称“瑞萨电子”)在中国的100%投资子公司—瑞萨电子(中国)有限公司今天宣布,由北京赛科世纪数码科技有限公司 (以下简称“赛科世纪”)研发的、基于瑞萨电子EMMA芯片的系列解决方案于2011年10月获得河北广电网络集团机顶盒软件方案的入围资格。

 

  此次入选的方案包括EMMA3SL用于高清双向机顶盒、EMMA2SL/C用于标清双向机顶盒,EMMA2SL/LC用于标清单向机顶盒。以上各个方案将会在(高斯贝尔、天津通广、九联、海数、创维)等各大机顶盒厂商生产,并积极参与河北广电网络集团及各分(子)公司的招标。瑞萨电子(中国)有限公司将会全力配合赛科世纪及各生产厂家,以优质的产品、完善的服务赢得市场。

 

  瑞萨电子出品的EMMA系列芯片,覆盖了消费电子的各个领域,拥有超过亿片的出货量。瑞萨电子更是通过与中国最大的机顶盒方案公司赛科世纪的战略合作,在中国的直播星及广电的数字机顶盒等多个领域获得了广泛的应用。

 

  为了满足不断更新的市场需求,同时拥有性能价格的完美平衡,瑞萨电子于2011年新推出了EMMA3SE系列产品。此系列产品拥有1200DMIPS的双核 处理器,内置DVB-C/T解调器,强大的用户界面,高画质、多路USB、HDMI1.4输出,硬盘刻录,网络等功能。EMMA3SE可以支持高度精简的外围元件及更低成本的标清应用,亦可扩展支持五大高级安全系统。EMMA3SE芯片由于采用了最先进的40nm半导体工艺及瑞萨电子独有的超小封装,超低功耗的技术,一定会成为机顶盒市场又一款极具竞争力的产品。瑞萨电子亦将竭诚为中国的数字化进程尽绵薄之力。

关于瑞萨电子株式会社

瑞萨电子株式会社 (TSE: 6723) ,提供专业可信的创新嵌入式设计和完整的半导体解决方案,旨在通过使用其产品的数十亿联网智能设备改善人们的工作和生活方式。作为全球领先的微控制器供应商、模拟功率器件和SoC产品的领导者,瑞萨电子为汽车、工业、家居、基础设施及物联网等各种应用提供综合解决方案,期待与您携手共创无限未来。更多信息,敬请访问renesas.com。关注瑞萨电子微信公众号,发现更多精彩内容。


*以上新闻稿中所发布的信息,包含但不限于产品价格、规格,为截止到发稿时的信息。日后若发生变更,恕不另行通知。敬请谅解。