メインコンテンツに移動
ルネサス エレクトロニクス株式会社 (Renesas Electronics Corporation)

瑞萨电子携众多产品亮相2010中国国际智能卡与RFID博览会

2010年6月7日

  2010年6月7日—9日,刚刚完成合并后的瑞萨电子株式会社(以下 简称瑞萨电子),携其NFC、RS-4、AE56U、AE4700G以及N212(R5H30212)等优势产品亮相于2010中国国际智能卡与RFID 博览会。据瑞萨电子相关负责人表示,这是瑞萨电子在完成新公司的整合后,以新公司的名称来参展中国国际智能卡与RFID博览会。瑞萨电子非常重视本次展会,不仅准备了丰富的展品,还组织了优秀的技术工程师与专家在展会现场为用户详细介绍智能卡新产品与新技术。

 

  在本次展会的S059瑞萨电子展区,记者看到了此次参展的众多瑞萨电子“明星级”产品。

 

  其中, NFC系列产品以其技术领先性和更多应用优势,一经推出便在业界受到广泛的关注。NFC即近距离无线通讯技术。是一种非接触式识别和互联技术,可以在移动 设备、消费类电子产品、PC 和智能控件工具间进行近距离无线通信。NFC 提供了一种简单、触控式的解决方案,可以让消费者简单直观地交换信息、访问内容与服务。同时,NFC还优于红外和蓝牙传输方式。作为一种面向消费者的交易 机制,NFC比红外更快、更可靠而且简单得多。与蓝牙相比,NFC面向近距离交易,适用于交换财务信息或敏感的个人信息等重要数据。NFC技术支持多种应 用,包括移动支付与交易、对等式通信及移动中信息访问等。通过NFC手机,人们可以在任何地点、任何时间,通过任何设备,与他们希望得到的娱乐服务与交易 联系在一起,从而完成付款,获取海报信息等。NFC设备可以用作非接触式智能卡、智能卡的读写器终端以及设备对设备的数据传输链路,其应用主要可分为以下三个基本类型:用于付款和购票、用于电子票证、以及用于交换、传输数据。本次展会上瑞萨电子为用户进行了NFC读写器以模式及NFC P2P模式的演示。

 

  另 一款重点展示产品RS-4系列16位安全MCU是AE-4系列16位安全MCU的后续产品,它在瑞萨电子的产品线中一直保有骄人的成绩。RS-4系列保持 了与其上一代产品CPU指令代码的兼容性,而且具有高于上一代产品大约五倍的处理性能。此外,其低功耗设计使之适用于非接触操作。是业界首款能够支持所有 主流非接触通信标准的芯片,包括有ISO14443 A,B,MIFARETM,FelicaTM。RS-4系列有助于开发人员使用一个16位MCU实现高性能和多功能的接触式或非接触式智能卡,应用范围遍 布于ATM卡、信用卡、借记卡、电子货币卡、运输通行证卡、身份证等多种智能卡领域。并且,在一张卡片上支持多个应用,根据应用的的条件和要求,自动选接 触或非接触交易方式。

 

      而第三款重点展示产品则是市场中为数 不多的采用片上USB控制器的32位智能卡MCU,主要针对银行等金融机构,同时也适用于网上支付、政府机密文件管理等执行高度安全数字签名功能的领域。 其通过内置通用I/O端口,可实现对外围功能的高度扩展,并且通过对USB2.0(全速)的支持,还可以实现12Mbps的高速数据传输。

 

  紧邻AE56U展示的另一款产品——瑞萨电子安全MCU N212(R5H30212)系列产品,也以其高安全性、高速低功耗等特点吸引了众多参观者的目光。N系列针对嵌入式M2M市场,内置了I2C,SPI总 线接口,采用业界标准的QFN小型封装,可以适用于广泛的嵌入式应用。支持最先进的安全加密算法,包括RSA,AES,SHA。相比传统的加密逻辑芯片, 安全性得到了大幅的提升。内置的安全操作系统(BOS),以及安全中间件,为用户定制安全解决方案提供了更大的灵活性和自由度。

  

  据瑞萨电子负责人介绍,自2007年以来,瑞萨开始逐步调整在中国的IC卡用芯片战略,将重心从数量和市场份额转移到收益方面,更加关注高端应用市场。在 NEC电子与瑞萨科技完成整合之后,全新的瑞萨电子在技术与应用方面的领先优势进一步扩大。新公司会将金融卡作为其中国业务发展的新重点,并进一步强化在 中国IC卡市场上的技术投入与应用开发。

关于瑞萨电子株式会社

瑞萨电子株式会社 (TSE: 6723) ,提供专业可信的创新嵌入式设计和完整的半导体解决方案,旨在通过使用其产品的数十亿联网智能设备改善人们的工作和生活方式。作为全球领先的微控制器供应商、模拟功率器件和SoC产品的领导者,瑞萨电子为汽车、工业、家居、基础设施及物联网等各种应用提供综合解决方案,期待与您携手共创无限未来。更多信息,敬请访问renesas.com。关注瑞萨电子微信公众号,发现更多精彩内容。


*以上新闻稿中所发布的信息,包含但不限于产品价格、规格,为截止到发稿时的信息。日后若发生变更,恕不另行通知。敬请谅解。