メインコンテンツに移動
ルネサス エレクトロニクス株式会社 (Renesas Electronics Corporation)

Collabora Ltd.

概要

Collaboraは、企業がオープンソースソフトウェアの可能性を最大限に活用できるよう支援する、グローバルコンサルティング企業です。 20年以上にわたり、重要なコードのアップストリームへの反映から、長期的なオープンソース戦略の策定まで、さまざまな業界のお客様を支援してきました。 主要なオープンソースプロジェクトに関する深いアップストリームの専門知識を活かし、安定性、セキュリティ、将来性を備えた組み込みLinuxソリューションの実現を支援します。

Collaboraは、Linuxカーネル、グラフィックス、マルチメディア、機械学習、XRなど、オープンソースソフトウェアスタック全体にわたる技術的専門知識を有しています。 主な技術分野には、オーディオ(ALSA、PipeWire、PulseAudio)、ディスプレイ(DRM、Wayland、Weston)、カメラ・キャプチャ(V4L2、libcamera、ISP)、コーデック、GStreamer、FFmpeg、libVLCなどのマルチメディアフレームワークがあります。 さらに、オープンGPUドライバ(Mesa、Vulkan、OpenGL ES)、機械学習フレームワーク、組み込みシステム向けCI/CD、アトミックアップデート、Debian、Yocto、Apertis、ArchなどのLinuxディストリビューションにも対応しています。

CollaboraはISO 9001、ISO 14001、ISO 27001の認証を取得しており、オープンソースのプロセスはOpenChain ISO/IEC 5230に準拠しています。

また、Linux Foundation、Open Invention Network、Bluetooth SIG、Khronos Groupなど、主要なオープンソース関連団体に積極的に参加し、技術面と戦略面の双方からオープンソースエコシステムの発展に貢献しています。

免責事項

ルネサス パートナープログラム ウェブサイト(「本ウェブサイト」)に掲載されている、企業、製品、サービス等に関する情報は、各パートナー企業からルネサスに提供された情報に基づいています。ルネサスは、当該情報を参考情報としてウェブサイトに掲載しており、提携企業から提供される情報の正確性、完全性、または適時性を保証するものではありません。本サイトの内容は予告なく変更される場合があります。

本サイトに掲載されている第三者のウェブサイトへのリンクは、便宜上提供されているものであり、ルネサスはそれらの内容の正確性や信頼性を保証するものではありません。

本ウェブサイトの情報は、利用者の責任において評価・ご利用ください。ルネサスは、本情報の利用により生じた損失、損害、問題について一切の責任を負いません。 提携企業に関する取引や技術的な詳細については、各企業に直接お問い合わせください。

ルネサスは、パートナー企業の製品またはサービスに関する性能、品質、適合性、または第三者の権利の非侵害について一切の保証を行いません。また、本ウェブサイトにそのような情報が掲載されていることは、ルネサスによる推奨または責任の承認を構成するものではありません。ルネサスは、当該製品またはサービスの利用に起因するいかなる取引、技術的問題、または損害についても一切の責任を負いません。

ルネサスパートナープログラムのパートナーとして企業を掲載することは、ルネサスとパートナー企業との間に、いかなる法的代理関係、合弁事業、推奨関係、その他の正式な関係も構成するものではありません。