メインコンテンツに移動
ルネサス エレクトロニクス株式会社 (Renesas Electronics Corporation)

ブログ

RX Blog: RX72T Multiple motor control by one MCU

複数モータ制御を1MCUで実現!RX72Tによる4モータ制御例

RX72Tを使用した4モータ制御のデモ紹介と、複数モータ制御のポイントを紹介します。

Renesas Strategy for Autonomous Driving and ADAS

ルネサスAD/ADAS戦略の概要

このブログでは、AD/ADAS市場のトレンド、お客様の半導体ベンダーに対する期待、ルネサスのこれら市場に対する戦略についてご紹介します。

What Is Matter 1.0? How Will It Disrupt Smart Home? Blog Image

What Is Matter 1.0? How Will It Disrupt Smart Home?

The article discusses the Matter protocol and why it is important in smart home systems.

The Event Link Controller – Automatically Manage Low Level System Tasks on RA Blog

The Event Link Controller – Automatically Manage Low Level System Tasks on RA MCUs

This blog introduces the Event Link Controller, a peripheral that allows different peripherals to be directly coupled together in hardware, decreasing the need for the CPU to manage interrupts.

Software-Defined Networking (SDN), the Next Hype After Automotive Ethernet

The Art of Networking (Series 9): SDN, the Next Hype After Automotive Ethernet?

This blog explains how Software-Defined Networking (SDN) may change the way data communication is handled in future generations of vehicles.

Released e-AI Translator V2.3.0 With Reduced Memory Usage When Using CMSIS

CMSIS利用時のメモリ使用量を削減したe-AI Translator V2.3.0をリリース

今回リリースするe-AI トランスレータV2.3.0は、メモリサイズの削減と、分岐が存在するモデルに対応することでMCUへの量子化されたAIアルゴリズムの実装をより容易にしました。

RX Blog: RX66T Digital Power Conversion

RXマイコンを使用したデジタル電源制御の実現例

RXマイコンを使用したインバータ制御の応用として、MCUによる電源制御の実現性をUPSを例に紹介します。

Introduction of R-Car DNN Simulator

R-Car DNNシミュレータの紹介

本ブログでは、R-Car V4Hにおいて、Renesasが用意している3種類のDNN開発用シミュレータについて、そのユースケース、特徴などについて紹介します。

SIL Compliance for your Industry & Beyond

IEC61508 SIL認証に向けてルネサスができる事

機能安全システム開発を理解するために必要な SIL の基礎情報と、ルネサスのソリューションを使う事でシステム開発が容易になる事についてのまとめ記事。

Main blog image

H8/3048のIPをさがしているお客様には、H8S IPをおすすめします

H8/3048F、あるいはH8/3052FなどのH8/300HマイコンのIPをさがしているお客様には、断然H8S IPを利用するようにおすすめします。