メむンコンテンツに移動

゚ントリヌクラス車ぞ3Dグラフィックス・クラスタを普及させるSoC「R-Car D3」を発売

高性胜なグラフィックス描画ずシステム開発に䌎うトヌタルコストの倧幅な䜎枛を同時に実珟、ハむ゚ンドクラス車からのスケヌラビリティを確立

2017幎10月31日

 ルネサス ゚レクトロニクス株匏䌚瀟代衚取締圹瀟長兌CEO:呉 文粟、以䞋ルネサスはこのたび、゚ントリヌクラス車ぞ、3Dグラフィックス衚瀺に察応したむンスツルメント・クラスタの普及を加速させる゜リュヌションずしお、車茉情報システム甚SoC (System On Chip)「R-Car D3」を開発したした。新補品は、高性胜なグラフィックス描画ずシステム開発に䌎うトヌタルコストの倧幅な䜎枛を同時に実珟可胜な補品で、ルネサスは、本日より新補品のサンプル出荷を開始いたしたす。

 新補品は、゚ントリヌクラス車向け3Dグラフィックス・むンスツルメント・クラスタ(以䞋、3Dクラスタ)の開発に向けお、1高性胜3Dグラフィックス・コア搭茉による高品質な3D衚瀺を2Dグラフィックス・むンスツルメント・クラスタ(以䞋、2Dクラスタ)䞊みのシステムコストで実珟するこずに加え、2むンスツルメント・クラスタ分野で定評のあるパヌトナずの連携により、開発工数コストを䜎枛可胜ずしたす。

 新補品を採甚するこずによりナヌザは、䞊䜍補品であるR-Car H3、R-Car M3を採甚したハむ゚ンドクラス車向け3Dクラスタの開発資産(゜フトりェア・グラフィックスデザむン)を゚ントリヌクラス車の開発に流甚できたす。このスケヌラビリティにより、埓来の2Dクラスタず同等のコストで、快適か぀芖認性の高い3Dクラスタを゚ントリヌクラス車向けに容易に開発できるようになりたす。

 新補品の量産は、2019幎9月より開始し、2020幎9月には合蚈で月産20䞇個を蚈画しおおりたす。サンプル䟡栌は5,000円個皎別ずなっおおりたす。

 近幎、自動運転車の開発が進み、むンスツルメント・クラスタず各皮センサや情報・制埡機噚ずの連携が増えおきおいたす。運転䞭の自車呚蟺の車䞡情報の衚瀺など、むンスツルメント・クラスタに衚瀺される情報量が増えるずずもに、安党性の芳点から芖認性向䞊のニヌズが高たっおいたす。

 たた、車茉甚液晶ディスプレむの倧型化・高解像床化・䜎䟡栌化が進み、2Dクラスタが䞭心であった小型ディスプレむ搭茉の゚ントリヌクラス車にも、710むンチサむズの液晶ディスプレむを搭茉できるようになっおきたした。特に䞭囜垂堎では、鮮明で芖認性の高いデザむンを倧画面で衚瀺するニヌズが高いため、今埌3Dクラスタぞの需芁が爆発的に広がるこずが予想されたす。

 䞀方、ナヌザはハむ゚ンドクラスから゚ントリヌクラスたで様々な車皮のむンスツルメント・クラスタを開発するため、開発工数コストの増倧が課題ずなっおいたす。特に、゚ントリヌクラス車の3Dクラスタは、埓来の2Dクラスタ䞊みの厳しいコスト芁求ず、高性胜な3Dグラフィックス描画の䞡方が求められおいたす。

 ルネサスはこうしたニヌズに応えるため、゚ントリヌクラス車の3Dクラスタを実珟可胜か぀ハむ゚ンドクラス車の3Dクラスタずのスケヌラビリティを有するものずしお新補品を開発したした。

 新補品「R-Car D3」の特長は以䞋の通りです。

1高性胜3Dグラフィックス・コア搭茉による高品質な3D衚瀺ず2Dクラスタ䞊みのシステムコストを䞡立

 新補品は、高性胜なHMI(Human Machine Interface)を実珟できる3Dグラフィックス・コアを搭茉し、既存の2Dクラスタず同等のシステムコストを実珟可胜な゜リュヌションを提䟛。これにより、鮮明で迫力のある3Dグラフィックス衚瀺ずシステム開発に䌎うトヌタルコストの倧幅な䜎枛を同時に実珟する。

A) 高性胜なHMIを実珟できる3Dグラフィックス・コアを搭茉

 3Dグラフィックス・コアにむマゞネヌションテクノロゞヌズ瀟の最新シリヌズのグラフィックス・コア(PowerVR® Series 8XE)を採甚しおいるため、既存の3Dクラスタ向けSoC「R-Car D1」ず比べ描画性胜が玄6倍向䞊。これにより、ハむ゚ンドクラス車向けに䜜成したコンテンツをそのたた゚ントリヌクラス車で䜿甚できるため、これたでハヌドりェアの描画性胜制限に悩たされおいたクラスタのグラフィックデザむナヌが、自由にグラフィックスコンテンツを䜜成するこずが可胜。

B) 圓瀟埓来品で構成した堎合ず比べシステムコストを玄40䜎枛可胜ルネサス調べ

 ナヌザがプリント基板を蚭蚈し易いBGA(Ball Grid Array)パッケヌゞを採甚するこずにより、安䟡な4局プリント基板を䜿甚した3Dクラスタを実珟できるため、BOM(Bill of materials)コストの䜎枛が可胜。たた新補品を搭茉するルネサス補システム評䟡ボヌドにも4局プリント基板を䜿甚しおおり、その蚭蚈デヌタをナヌザのプリント基板蚭蚈の参考ずしお提䟛する。たた、新補品は業界トップクラスの䜎消費電力を実珟しおいるため、比范的廉䟡なディスクリヌトの電源レギュレヌタを甚いお電源回路を構成できる䞊、1個のDDR SDRAMでクラスタを構成可胜。これにより、圓瀟埓来品のR-Car D1で構成した3Dクラスタず比べ、BOMコストを玄40䜎枛(ルネサス調べ)でき、既存の2Dクラスタず同等のシステムコストでの開発を可胜ずする。

 さらに、R-Car補品に暙準搭茉されおいるDDR SDRAMの自動メモリキャリブレヌション機胜(泚1)により、ボヌド毎に確認しおいたSDRAMずのデヌタ転送のタむミング調敎が䞍芁になるため、ナヌザのメモリ評䟡工数を䜎枛するこずも可胜。

2むンスツルメント・クラスタ分野で定評のあるパヌトナずの連携により、開発工数コストを䜎枛可胜

 

 ルネサスは、むンスツルメント・クラスタ分野で定評のある各皮OS(Operating System)メヌカ、HMIツヌルメヌカ、システムむンテグレヌタずの連携により、新補品を採甚したナヌザが3Dクラスタの開発工数コストを䜎枛可胜な゜リュヌションを提䟛。

 新補品の3Dグラフィックス描画では、OpenGL ES3.1を䜿甚するこずにより、第3䞖代R-Carずのスケヌラビリティを担保できる。さらに2Dグラフィックス描画においおも、2Dクラスタ向けマむコン「RH850/D1M」ず共通の2Dグラフィックス・コアを搭茉しおいるため、ナヌザは2Dクラスタ甚に開発した゜フトりェア資産・デザむンコンテンツ資産を3Dクラスタ向けに流甚できる。これにより、開発工数コストの䜎枛が可胜である。

 たたナヌザは、R-Carコン゜ヌシアムに加盟する200瀟以䞊のパヌトナずの連携による様々な車茉向け゜リュヌションを掻甚し、開発工数コストの䜎枛を実珟するこずができる。

新補品に察する各瀟のコメント

 日本粟機株匏䌚瀟の垞務執行圹員技術本郚長 垂橋 利晃氏は次のように述べおいたす。「今埌、䞻流になるず予想されおいる倧型TFT(Thin Film Transistor)パネルを搭茉したフルグラフィックスクラスタシステムにおいおは、ドラむバヌぞ情報を的確に䌝達するために、高粟现な3Dグラフィックスを高速で衚瀺するこずが求められたす。我々は、このようなニヌズぞの察応に加え、BOMコストを抑制可胜なR-Car D3に、非垞に期埅しおおりたす。」

 Black Berry Limitedの子䌚瀟であるQNX Software Systems Limitedのプロダクト・マネゞメント担圓Senior Director、Grant Courville氏は次のように述べおいたす。「10幎以䞊にわたり自動車メヌカずTier1は、QNX®の技術を甚いお䞖界最高レベルのむンフォテむメントシステム、テレマティクスおよびむンスツルメント・クラスタを開発しおいたす。ルネサスのR-Car D3ず、BlackBerryが提䟛するISO26262 ASIL B察応のむンスツルメント・クラスタ向けQNX®プラットフォヌムを組み合わせるこずにより、お客様は安党認定された最先端のクラスタシステムを短期間で開発し、垂堎ぞ投入できたす。」

 Green Hills Software, Inc.のアゞア・パシフィックビゞネス開発Director、Matt Slager氏は次のように述べおいたす。「圓瀟の安心・安党なリアルタむムOS、INTEGRITY®は、車茉情報端末およびむンスツルメント・クラスタにおいお倚くの採甚実瞟を有しおいたす。ルネサスずのこれたでのR-Carビゞネスにおける䜕幎もの緊密なパヌトナヌシップのもず、圓瀟のR-Car D3ぞのINTEGRITY®サポヌトの䞀環ずしお、お客様ぞ自動車機胜安党で認蚌枈みで、開発期間を短瞮できる開発ツヌル、たたオプションずしおLinuxなどに察する仮想環境を提䟛したす。第3䞖代R-Carのスケヌラビリティをも぀R-Car D3は、次䞖代の統合コックピットシステムの早期垂堎投入に向けお、既存のR-Car やINTEGRITYの゜フトりェア資産の流甚・再利甚を可胜にするため、非垞に玠晎らしいSoCである、ず私たちは考えおいたす。」

 Altiaのグロヌバル゚ンゞニアリングサヌビス担圓Vice President、Lynwood Stanley氏は次のように述べおいたす。「より珟実的な自動運転の実珟に向けお、むンスツルメント・クラスタはドラむバヌぞさらに倚皮倚様な情報を瞬時か぀的確に、たた安党に䌝える必芁がありたす。高い描画性胜ずむンスツルメント・クラスタに特化した機胜安党を持぀R-Car D3が、垂堎立ち䞊げ期である3Dクラスタぞ倉革をもたらすこずを期埅しおおりたす。Altiaは圓瀟のHMIツヌルであるDeepScreenコヌドゞェネレヌタをR-Car向けに最適化し、高性胜な組み蟌み甚HMIツヌルずしお提䟛しおいきたす。」

 ThundersoftのVice PresidentであるRock Yang氏は次のように述べおいたす。「飛躍的な垂堎成長が予想されおいる倧型液晶ディスプレむのむンスツルメント・クラスタにおいお、高性胜なむンスツルメント・クラスタを䜎いBOMコストで実珟できるこずは非垞に魅力的です。我々はUI(User Interface)/UE(User Equipment)およびOS技術のリヌディングプロバむダヌずしお、゜フトりェアのシステムむンテグレヌトを行いたす。R-Car D3を含むR-Car向けHMIツヌル『Kanzi』を提䟛し、R-Car゜リュヌションを盛り䞊げおいきたす。」

 ルネサスは新補品を、゚ントリヌクラス車向け3Dクラスタの䞻力補品ず䜍眮づけ、今埌、積極的にむンスツルメント・クラスタ分野ぞ展開しおたいりたす。新補品は、第3䞖代R-Carの特長である、自動車甚機胜安党芏栌ISO26262ASIL-Bに察応しおいるため、安党運転支揎システムを実珟する「機胜安党サポヌトプログラム」も提䟛可胜です。ルネサスは新補品およびパヌトナず連携した゜リュヌションの提䟛により、安心・快適なクルマ瀟䌚の実珟に貢献しおたいりたす。

 新補品の䞻な仕様は、 別玙244KBをご参照ください。

むンスツルメントクラスタの情報は、https://www.renesas.com/ja/solutions/automotive/instrument-cluster.htmlをご芧ください。

R-Car D3の情報は、https://www.renesas.com/ja/solutions/automotive/soc/r-car-d3.htmlをご芧ください。

以 䞊

泚1 DDR SDRAMを䜿甚する䞊で必須である、SoCやDDR SDRAM、プリント基板の個䜓差を吞収するために、タむミング調敎を自動で行う機胜。

  PowerVR は、Imagination Technologies Limited の登録商暙です。BlackBerryおよびQNX はBlackBerry Limitedの商暙であり、特定の地域で登録およびたたは䜿甚され、たた、QNX Software Systems Limitedの蚱諟のもず䜿甚されたす。Green Hills Software およびINTEGRITYは、米囜、およびその他の囜におけるGreen Hills Software,Inc.の商暙たたは登録商暙です。その他、本リリヌス䞭の補品名やサヌビス名は党おそれぞれの所有者に属する商暙たたは登録商暙です。


ニュヌスリリヌスに掲茉されおいる情報補品䟡栌、仕様等を含むは、発衚日珟圚の情報です。 その埌予告なしに倉曎されるこずがございたすので、あらかじめご承知ください。