ここでは、RenesasのVersaClock用ソフトウェアの最新版について、必要なファイルの一覧とインストール手順を紹介します。このソフトウェアは、 プログラマブルクロックの製品ファミリ「VersaClock 3」、「VersaClock LP」と共に使用します。以下の手順に従ってソフトウェアをインストールしてください。なお、 こちらのリンクから技術サポートを申し込むことができます。
注意: 「VersaClock 5」では、Renesas社のプラットフォーム「Timing CommanderTM」を使用します。VersaClock 5用のソフトウェアは、Timing Commanderのページからダウンロードしてください。
ファイルのダウンロード
ご使用のOSに対応するダウンロードパッケージを選択してください。
*注意:現在、VersaClock 3/LPはWindows 7 Enterpriseには対応していません。
*注意:VersaClock 3/LPが対象となります。VersaClock 5ではTiming CommanderTMを使用します。
OS | |
| Windows XP(32ビット版) | ダウンロード |
| Windows XP(64ビット版) | 非対応 |
| Windows Vista RTM Service Pack 1(32ビット版) | ダウンロード |
| Windows Vista RTM Service Pack 1(64ビット版) | ダウンロード |
| Windows Vista Service Pack 2(32ビット版) | ダウンロード |
| Windows Vista Service Pack 2(64ビット版) | ダウンロード |
| Windows 7 Professional Service Pack 1(32ビット版) | ダウンロード |
| Windows 7 Professional Service Pack 1(64ビット版) | ダウンロード |
| Windows 7 Enterprise(32ビット版) | 非対応 |
| Windows 7 Enterprise(64ビット版) | 非対応 |
インストールガイド
- ダウンロードパッケージ(「ファイルのダウンロード」の項を参照)に含まれるファイルの一覧
- 対応OS
- 各パッケージに必要なソフトウェア
- インストールの準備
- VersaClock用ソフトウェアのインストール
- VersaClockの評価ボード用ドライバのインストール(任意)
1. ダウンロードパッケージに含まれるファイルの一覧 | |
| READ_ME.txt | インストールガイド |
| Install_IdtSqlServer.bat | SQL Server 2008(Renesas)のインストール用バッチファイル |
| SQLEXPR_x86_ENU_SP3.exe | SQL Server 2008のインストーラ。Install_IdtSqlServer.batから呼び出される |
| VersaClock.msi | VersaClock用のインストーラ |
| VersaClock User Guide | VersaClockのユーザーガイド(参照用) |
| FTDI Driver Installation Guide | FTDI用ドライバのインストールガイド(参照用) |
2. 対応OS | |
| Windows XP SP2/SP3 | 32ビット版のみ |
| Windows Vista RTM SP1/SP2 | 32ビット版、64ビット版 |
| Windows 7 Professional RTM SP1 | 32ビット版、64ビット版 |
*注意:現在、VersaClockはWindows 7 Enterpriseには対応していません。
3. 各パッケージに必要なソフトウェア | |
3.1 全システムに共通して必要なもの: | SQL Server 2008(SP3) |
3.2 Windows XP/Vistaに必要なもの: | Windows Installer 4.5(Vista SP2で、すでにインストール済みの場合を除く)、 .NET Framework 3.5 |
3.3 Windows 7に必要なもの: | なし。Windows Installer 4.5と.NET Framework 3.5はすでにインストールされています。 |
| 4. インストールの準備 |
4.1 インストール用のファイルをデスクトップなどの一時フォルダに解凍/コピーします。 |
4.2 旧バージョンのSQL Server(Renesas)をインストール済みあれば削除します(この作業には、サービスとしてログオンできるローカル管理者の権限が必要になります)。旧バージョンとしてはSQL Server 2005、SQL Server 2008がインストールされている可能性があります。 インストール済みプログラムの一覧に「Microsoft SQL Server Native Client」が表示される場合には、それもアンインストールしてください。複数のバージョンがある場合は、「バージョン」や「インストール日」も参考にして、アンインストールしたSQL Serverに関連するインスタンスを削除してください。 より詳しい情報については、「How to: Uninstall an Existing Instance of SQL Server 2005 (Setup)」(http://msdn.microsoft.com/en-US/library/ms143412(v=sql.90).aspx)をご覧ください。 |
4.3 ご使用のOSで必要なすべてのソフトウェアをインストールします。 |
4.3.1 Windows XP: 「WindowsXP-KB942288-v3-x86.exe」を実行して Windows Installer (クリックしてダウンロード)をアップデートしてください。すでにインストールされているかどうかわからない場合も、このインストール作業を行ってください。再インストールしても問題はありません。インストール後にはマシンを再起動するよう促されます。 |
4.3.2 Windows Vista(SP2を除く): Windows Installer (リンクをクリックしてダウンロード)をアップデートしてください。32ビット版の場合は「Windows6.0-KB942288-v2-x86.msu」、64ビット版の場合は「Windows6.0-KB942288-v2-x64.msu」を実行します。すでにインストールされているかどうかわからない場合も、このインストール作業を行ってください。再インストールしても問題はありません。インストール後にはマシンを再起動するよう促されます。 |
4.3.3 Windows XP/Windows Vista(全バージョン): 「dotnetfx35.exe」を実行して.NET Framework 3.5 (クリックしてダウンロード)をインストールしてください。すでにインストールされているかどうかわからない場合も、このインストール作業を行ってください。再インストールしても問題はありません。 |
4.3.4 すべての対応OS: Install_IdtSqlServer.batを実行してSQL Server(Renesas)をインストールしてください(この作業には、サービスとしてログオンできるローカル管理者の権限が必要になります)。 |
5. VersaClock 4.2のインストール |
6. VersaClockの評価ボード用ドライバのインストール(任意) VersaClockの評価ボードは、USBとI2Cの各プロトコル用にFTDIを使用しています。以下に示す適切なインストールガイドに従って、ドライバをインストールしてください。 |
Windows XPの場合:
|
Windows 7/Vista(32ビット版、64ビット版)の場合:
|
ファイルの保存場所を尋ねられた場合には、以下のフォルダを指定してください。
|