概要
説明
R-Car S4 Whitebox SDKはコネクテッドサービスおよびゲートウェイのアプリケーション開発を加速させる統合開発プラットフォームです。
R-Car S4 Whitebox SDKは FoC (Free of Charge)ライセンスでall-in-one packageとして提供されるため、トライアルから先行開発まで幅広く利用できます。 また、主にオープンソース(*)で構成されるため、ユーザは自由にソースコードの改変が可能で、Renesas Partner Programのソフトウェアソリューションへの置き換えも可能です。
IPS (Intrusion Prevention System), IDS (Intrusion Detection System)やリソースモニタリングなどのサンプルアプリケーションがR-Car S4 Whitebox SDKに用意されています。ユーザはセントラルゲートウェイの機能テストや試作を容易に行えます。
(*)TOPPERS/ATK2とTrampoline OSはAUTOSAR仕様に基づいたソフトウェアでそのソースコードはGitHub上で公開されております。商用目的でこれらのソフトウェアを利用する場合はAUTOSARおよび開発元のコミュニティの利用規約に準拠ください。
特長
- 全てのソフトウェアはFoCライセンスで提供されるため容易なトライアルが可能
- 255社を超えるRCCパートナーエコシステムの豊富なソフトウェアソリューションに置き換え可能
- R-Car S4 Whitebox SDKでOS/フレームワーク層は提供されるため、ユーザは製品の付加価値となるアプリケーション開発に注力可能
- サンプルアプリケーションによる各種ユースケースの体験提供
- すべてのソフトウェアは、主にオープン ソースで構成されているため、カスタマイズ可能
- MCU向けのハイパーバイザーをサポート
- AUTOSAR仕様をベースとしたRTOSを搭載
ターゲットデバイス
設計・開発
ビデオ&トレーニング
サポート
サポートコミュニティ
- V850E2とRH850のOSS(オープンソースソフトウェア)なInstruction set simulator (athrill2)だそうです
こんにちは。NoMaYです。ウェブで調べ物をしていて気付いたのですが、RH850のオープンソースソフトウェアの命令セット(v850e2v3 ...
2018年9月26日 - V850E2とRH850のOSS(オープンソースソフトウェア)なInstruction set simulator (athrill2)だそうです
こんにちは。NoMaYです。ウェブで調べ物をしていて気付いたのですが、RH850のオープンソースソフトウェアの命令セット(v850e2v3 ...
2018年9月26日
ナレッジベース
- R-Car S4 Whitebox SDKを使用してベンチマークソフトを実行する方法を教えてください。
... ークソフトの実行手順は、R-Car S4 Whitebox SDK Application Noteの「How to run Benchmark」をご参照ください。https://www.renesas.com/whitebox-sdk#document 適用製品R-Car S4 English
2026年5月18日 - R-Car S4 Whitebox SDKは有償ですか?
R-Car S4 Whitebox SDKは全て無償で利用できるソフトウェアで構成されております。なお、利用範囲については各ソフトウェア ...
2023年5月19日 - 自作アプリケーションをR-Car S4 Whitebox SDK上で実行する手順を教えてください。
最終更新日: 2026/05/18 Question: 自作アプリケーションをR-Car S4 Whitebox SDK上で実行する手順を教えてください。 Answer: 自作アプリケ ...
2026年5月18日