メインコンテンツに移動
ルネサス エレクトロニクス株式会社 (Renesas Electronics Corporation)

RL78ファミリの最上位モデル16ビットマイコン「RL78/G24」を発売

~CPUに加えてアプリケーション特化型のアクセラレータを搭載して高性能を実現~, basic_html

2023年9月28日

 ルネサス エレクトロニクス株式会社(代表取締役社長兼CEO:柴田 英利、以下ルネサス)は、このたび、8/16ビットマイコンRL78ファミリの強化を図り、最上位モデル「RL78/G24」を発売、量産を開始しました。RL78/G24は、48MHz動作のCPUに加え、アプリケーション特化型のフレキシブルアプリケーションアクセラレータ(FAA)を搭載したことにより、RL78ファミリの中で最高の性能を実現します。さらにアナログ機能やタイマ機能など周辺機能を強化したことにより、モータ制御、電源制御、照明制御に最適です。特に、FAAを使用することで、CPUとは独立してインバータ制御や暗号化、センシング、算術演算などを分担させることができるため、処理速度を向上させることができます。

 ルネサスの汎用MCU事業部の事業部長である関 俊彦は次のように述べています。「16ビットマイコンで世界一のシェアを誇るRL78ファミリから、最高性能の製品を提供できることを大変嬉しく思います。機能や仕様のバリエーションも豊富に用意しましたので、お客様はRL78ファミリを活用して最適なコストで最高のパフォーマンスを実現することができます。」

 ルネサスのエコシステムパートナであるテセラ・テクノロジー株式会社、産業システム開発事業部 ソフトウェア開発部長の小倉 修氏は次のように述べています。「従来CPUコアのみで処理をしていたためCPU負荷が重くなり、高速処理とCPU負荷のバランスをとるためのチューニングに時間を要していました。RL78/G24ではFAAを搭載しているため、例えば通信処理をCPU、電源制御をFAAといった形で処理を分割させる事ができ開発期間の短縮ができました。」

 MathWorksのGlobal Strategic Partner ManagerであるBrian McKay氏は次のように述べていす。「ルネサスとの協業により、開発者はマイコンに実装する前に、モデルベース設計を使用してシステム性能を向上させ、問題を洗い出すことができます。お客様はSimulink用のRL78の仮想モデルを使用して、量産品質のコード生成、Processor-in-the-Loopテスト、デジタルスレッドの維持など、さまざまな機能を使用することができます。」

RL78/G24の主な特長

  • 動作周波数48MHz(max.)のCPUと、CPUとは独立して動作するFAA搭載
  • 最速1µs(マイクロ秒)変換、3チャネル同時サンプリング可能な12ビットA/Dコンバータを搭載
  • 遅延時間50ns typ.(ナノ秒)の高速コンパレータ搭載
  • 照明通信規格DALI-2機能搭載
  • 最大125℃の高温に対応
  • 最小3mm x 3mmの小型パッケージをラインアップ

 RL78/G24は消費電力を抑えるためにスタンバイ機能を搭載しています。通常動作モードより60%の電力をカットできるHALTモードと、HALTモードより99%の電力をカットできるSTOPモードの2つのモードを選択することにより、機器の低消費電力化に貢献します。

開発環境について

 RL78/G24の開発ツールとして、他のRL78と同様、GUI(Graphical User Interface)で周辺機能のドライバコードを容易に生成できるSmart Configuratorを利用できます。また、MATLAB/Simulinkを使用したモデルベース開発ツールの提供も行います。評価ボードはFast Prototyping Board(FPB)を用意しました。Arduino Uno、PmodTM Type 6AインタフェースとGroveコネクタを標準搭載し、すべてのピンにアクセスできます。さらに、USBケーブルのみでデバッグとプログラミングが可能です。また、モータアプリケーション向け評価キットと電源/照明アプリケーション向け評価キットも用意されており、各アプリケーションの初期評価に最適です。

RL78ファミリについて

 低消費電力のRL78ファミリは、本日発売のRL78/G24の他にも、新世代スタンダートモデルであるRL78/G23およびその小ピン・小メモリ版ながら静電容量タッチ機能を強化、さらなる低消費電力も実現したRL78/G22、さらに8ビット・小ピンマイコン市場をターゲットとし動作周囲温度125℃にも対応したRL78/G15とRL78/G16など、続々と新製品をラインアップしています。たとえばRL78/G16は、高感度タッチキーを搭載したマイコンとしてはルネサス最小ピン数となる10ピンパッケージや3mm x 3mmパッケージも提供、125℃対応のため高温の場所にも搭載可能で、セットの小型化や、柔軟な設計を可能にします。

RL78/G24のウィニング・コンビネーション

 ルネサスは、RL78/G24と、スマートゲートドライバの新製品「RAA306012」やその他のアナログ&パワー製品を組み合わせて、新たな電動工具ソリューションを開発しました。これは電動工具のトータルソリューションで、モータドライバ、バッテリパック、バッテリ充電器で構成され、高効率なモータ駆動および高精度かつ信頼性の高いバッテリ管理を実現します。ルネサスのウィニング・コンビネーションは、ルネサス製品を最適に組み合わせてエンジニアによる設計検証を行っているため、ユーザの設計のリスクを低減し、市場投入までの時間を短縮します。ルネサスは、様々なアプリケーションに向けた400種類以上のウィニング・コンビネーションを提供しています。詳しくは、こちらをご覧ください。renesas.com/win

ルネサスのマイコンについて

 ルネサスは、年間35億個以上を出荷するマイコンの世界シェア第一位のメーカです。高い性能と品質、電力効率を誇り、8ビット、16ビット、32ビットの幅広い製品ラインアップを展開しています。約50%が自動車向けであり、他に産業用やIoT機器、データセンタ、通信インフラ向けに提供しています。ルネサスは信頼に足るサプライヤとして、スマートで安全なマイコンを設計してきた数十年の経験を持ち、デュアルファブ生産モデルや、業界最先端のプロセス技術、200社以上のエコシステムパートナを有しています。ルネサスのマイコンの詳細は、こちらをご覧ください。www.renesas.com/MCUs

新製品ならびに開発キットの詳細はこちらをご覧ください。
www.renesas.com/rl78g24

以 上

*本リリース中の製品名やサービス名は全てそれぞれの所有者に属する商標または登録商標です。


ニュースリリースに掲載されている情報(製品価格、仕様等を含む)は、発表日現在の情報です。 その後予告なしに変更されることがございますので、あらかじめご承知ください。