メインコンテンツに移動
ルネサス エレクトロニクス株式会社 (Renesas Electronics Corporation)

IDT の柔軟なタイミング ソリューションが、10 Gbps および40 / 100 Gbps のマルチレーン インタフェースに優れた設計マージンを提供

高性能なプログラマブル クロック ジェネレータおよびジッター減衰 IC は、設計の制約を緩和し、システム全体のコストを低減する 200 fs 未満の位相ノイズを特長としています。

2017年7月3日

2017 7 5 日、米国カリフォルニア州サンノゼ – Integrated Device Technology, Inc. (IDT) (NASDAQ:IDTI) は本日、有線およびワイヤレス通信ネットワークで 10Gbps インタフェースの優れた設計マージンを提供し、200 fs 未満の位相ノイズを特長とする、高性能プログラマブルクロックジェネレータおよびジッター減衰 IC が、を発表しました。追加の位相ノイズマージンによってシステム設計の制約が緩和され、エンジニアはビット誤り率 (BER) を最小限に抑えながらシステム全体のコストを削減できます。

IDT® 8T49N240 は、IDT の第 3 世代 ユニバーサル周波数変換器 (UFT™) の新製品です。実質的にいかなる入力周波数から、いかなる出力周波数も生成できると言えるほどの機能を備えています。柔軟性が高く高性能なクロック ジェネレータとジッター減衰器は、物理ポートで許容される最大許容量が位相ノイズ 300 fs である 10 Gbps またはマルチレーンの 40 Gbps / 100 Gbps のタイミングアプリケーションに最適です。8T49N240 の 200 fs 位相ノイズ仕様では、十分なノイズマージンを実現し、設計者はクロックツリーの設計を簡素化し、低コストの PCB を利用することができます。

 「8T49N240 は、お客様の仕事を簡単にし、システムコストを低減することを目的に設計されています」 IDT のタイミング部門のバイスプレジデント兼ゼネラルマネージャである Kris Rausch は述べています。「この製品で得られる位相ノイズ マージンにより、下流のノイズ ターゲットを容易に達成することができます。また同時に、高いプログラマビリティ、異なるボード設計間での再利用性、そして IDT が世界中で提供している現地サポートも提供します。つまり、お客様がタイミングのニーズに対応するために IDTを使い続けることは明らかです。」

高度なトレーニングを受けたフィールドアプリケーションエンジニアに加えて、IDT は、世界中の主要地域に工場アプリケーション エンジニアが常駐するタイミング ソリューション プロバイダの中でも、厳選されたグループに属しています。その結果、厳しい開発期限を守る上で非常に重要となる、応答時間が短縮されサポートが強化されています。8T49N240 は IDT の実績ある Timing Commander™ ソフトウェアによって補完されています。このソフトは無料の直感的なプログラムで、ユーザーはブロックをクリックして必要な値を入力し、デバイスに設定を送信するだけで簡単にデバイスの設定を行うことができます。IDT では Web ベースのツールを提供しており、お客様は数秒で、特定の構成に合うカスタム部品番号を生成することができます。

8T49N240 のフットプリントは 6 × 6 mmで 、このレベルの性能と柔軟性を持つ他のほとんどのソリューションに比べ PCB 面積を大幅に削減しています。このデバイスは、25/28 Gbpsインタフェースにも適合しています。

8T49N240 および評価ボードは現在入手可能です。詳しい情報やサンプルについては、www.IDT.com/8T49N240 をご覧ください。IDT の業界をリードするプログラマブルクロックジェネレータのポートフォリオに関する詳細情報は、プログラマブル クロック Web ページ、または、最寄りの IDT 販売代理店にお問い合わせください。

IDTについて

IDT社(Integrated Device Technology, Inc.) は、顧客の用途に最適化したシステムレベルのソリューションを開発しています。RF、高性能タイミング、メモリーインタフェース、リアルタイムインターコネクト、オプティカルインターコネクト、ワイヤレス給電、スマートセンサーの分野において、システムに関する専門技術で市場のリーダーシップをとっています。これら技術を利用して、通信、コンピュータ、民生用電子機器、車載、産業の用途向けに完全に最適化したミックスド・シグナル・ソリューションを提供しています。本社は、米国カリフォルニア州サンノゼ。世界中に設計、製造、販売の拠点があります。IDT 社の株式は、NASDAQ Global Select Stock Market® 市場で取引されています。証券コードは「IDTI」。IDT に関する詳細は、 www.IDT.comをご覧ください。FacebookLinkedInTwitter、YouTube、 Google+ でもご覧いただけます。

###

© 2017, Integrated Device Technology, Inc. IDT、IDT のロゴ、タイミング コマンダー、および UFT は、Integrated Device Technology Inc. および全世界の子会社の商標または登録商標です。製品やサービスを特定するために使われるその他のブランド名、製品名、およびマークは、各所有者の商標または登録商標である場合があります。