メインコンテンツに移動
ルネサス エレクトロニクス株式会社 (Renesas Electronics Corporation)

コスト削減と低消費電力のためのタッチシステムの選択

画像
Masashi Takemura
竹村 将
シニアスタッフエンジニア、プロダクトマーケティング
公開日:2025年9月17日

RA0L1 MCUを用いた静電容量式タッチの実現

静電容量式タッチ技術は、オフィスビルのスマートロックから工場の産業用パネル、家庭の電子レンジから洗濯機まで、あらゆる場所で使用されています。 それがより一般的になるにつれて、設計者は、可能な限り低いコストで洗練されたユーザーエクスペリエンスを提供し、低消費電力によって環境への影響を減らし、製品を迅速に市場に投入できるほど設計をシンプルに保つという、おなじみの一連のプレッシャーに直面しています。

RA0L1 MCUは、まさにこれらの課題を解決することを念頭に置いて設計されました。 静電容量式タッチ機能が搭載された32ビットローエンドArm® MCUを使用することで、設計者は設計の効率化、コスト削減、そして性能を犠牲にすることなく効率性の向上を実現できます。

コストと複雑さの軽減

従来、静電容量式タッチを追加するには、専用のICとLEDインジケーターなどの機能用の追加の回路が必要でした。 これは、より多くのコンポーネント、より大きなボードサイズ、およびより高いBOMコストを意味しました。 RA0L1は、静電容量式タッチと定電流LED制御をMCUに直接組み合わせることで、この負担を取り除き、追加のICや外付け抵抗器が不要になります。 部品が少ないと、システムコストが削減されるだけでなく、製品サイズの縮小も容易になり、スペースに制約のある設計における重要な利点となります。

画像
RA0L1 BoM Cost Reduction Diagram
図1.RA0L1 BoMコスト削減

低消費電力の最適化

消費電力も、特にスタンバイ モードで長時間待機するデバイスでは重要な要素です。 RA0L1の静電容量タッチ機能は、多電極接続と自動判定をサポートしており、アイドル状態でのエネルギー使用量を最小限に抑えながら、ユーザーが操作する際の高速で信頼性の高い検出を保証します。 このバランスにより、製品は高い応答性を維持しながら、バッテリー寿命を延ばし、今日のエネルギー効率の要求を満たすことができます。

画像
RA0L1 Capacitive Touch Featured Functions Diagram
図2.RA0L1静電容量式タッチの特徴機能

開発の加速

新しい技術の導入のためには新しい物事を勉強しなければなりませんが、RA0L1 を使用するとタッチ実装が簡単になります。 ルネサスは、RA0L1 CPUボードと、実際のユースケースを想定したボタン、ホイール、スライダを備えたアプリケーションボードを組み合わせた停電容量タッチ評価に特化したキットを提供しています。 直感的なソフトウェアツールと組み合わせることで、エンジニアは迅速にプロトタイプを作成し、設計を検証し、自信を持って生産に移行できます。

画像
RA0L1 Capacitive Touch Evaluation System Image
図3.RA0L1静電容量式タッチ評価システム

現実世界のニーズに合わせて設計

RA0L1 は、重要な機能を 1 つのデバイスに組み込み、消費電力を最小限に抑え、すぐに使用できる評価リソースを提供することで、エンジニアがタッチ対応製品を設計する際に遭遇する問題点に直接対処します。 産業システムから日常の家電製品に至るまで、よりスマートで小型かつ効率的な設計が可能になり、メーカーがユーザー エクスペリエンスを損なうことなくコスト目標と環境目標を達成できるようになります。

RA0L1が次の設計をどのように簡素化できるかの詳細をご覧ください: renesas.com/ra0l1。