メインコンテンツに移動
ルネサス エレクトロニクス株式会社 (Renesas Electronics Corporation) - 6月はプライド月間として、LGBTQ+の権利や文化、コミュニティについて啓発する世界的な活動月間です

ルネサスとXmooreが糖尿病管理のためのCGM設計に革命を起こす

イノベーションを推進する戦略的パートナーシップ

糖尿病による世界的な健康課題の増大に対応して、ルネサス エレクトロニクスと Xmoore Microelectronics は協力し、持続的血糖モニタリング (CGM) 技術の画期的な進歩を実現しました。 新しいCGMリファレンスデザインは、コンパクトで手頃な価格の高度に統合されたソリューションを提供し、特にサービスが行き届いていない地域において、患者の快適性とアクセス性を向上させます。

Xmoore Microelectronics は、アナログ集積回路製品の研究、開発、販売を専門とする集積回路設計会社です。 彼らは、センサー、信号処理、電源管理に重点を置き、高性能、高品質、信頼性の高いアナログ集積回路の開発に専念しています。 この専門知識を通じて、同社は包括的な半導体製品とソリューションを提供しています。

課題: 糖尿病罹患率の上昇とコストの障壁

国際糖尿病連合によると、糖尿病は世界の 9 人に 1 人が罹患しており、2050 年までに 45% 増加すると予測されています。 同連盟はまた、経済的負担が1兆米ドルを超えていると報告しており、スケーラブルで費用対効果の高いソリューションが緊急に必要であることを浮き彫りにしています。 CGM システムは 1 型糖尿病の管理に変革をもたらすことが証明されており、現在、2 型糖尿病および関連する代謝状態の治療にも有望であることが示されています。

画像
Diabetes Growth Forecast

ソリューション: 手頃な価格と患者の快適性を重視したコンパクトで効率的な CGM 設計

画像
DA1453x Diagram

ルネサスとXmooreのリファレンスデザインは、以下を統合します。

  • XMOORE AFE XMB1000:2〜4端子の電気化学センサーをサポートし、温度センサーを組み込み、わずか1Vから確実に動作します。
  • ルネサス DA14531 Bluetooth® LE SoC: 超低消費電力Bluetooth接続性を Arm® Cortex-M0®+ MCU と組み合わせ、シームレスなデータ伝送とバッテリー寿命の延長を実現します。
  • 外部フラッシュメモリと1.5V酸化銀バッテリー:かさばる電源回路を排除し、システム全体を18mmのパッチ(わずか10セント硬貨のサイズ)に収めることができます。


このリファレンスデザインには、Xmooreが開発したアナログフロントエンド(AFE)と、ルネサスエレクトロニクスが提供するBluetooth®システムオンチップ(SoC)が組み込まれています。 この小型設計により、製造コストを削減しながら、患者の快適性とアドヒアランスが向上します。

影響: 開発の加速とグローバル展開

スケーラブルな CGM ソリューションに対する需要の高まりに応えるために、Xmoore Microelectronics は開発プロセスにおいてスピードと信頼性を重視しました。 ルネサスエレクトロニクスとの提携により、同社は統合を合理化し、次世代設計の提供を加速することができました。

「ルネサスを戦略的パートナーとして選んだのは、ルネサスのRF SoCソリューションDA14531が、1.5Vという低い電源電圧で高性能と卓越した電力効率を独自に組み合わせており、次世代CGM設計の重要な柱となるからです。 ルネサスのミックスドシグナル統合に関する深い専門知識と開発ツールの堅牢なエコシステムにより、市場投入までの時間が大幅に短縮され、厳しいグローバル顧客の基準を満たす高性能で信頼性の高い製品を提供することができました。 この相乗効果は、Xmooreの製品でグリーンでスマートで健康的でつながりのある世界を構築するという当社の使命と完全に一致しています」とXmooreのCEOであるTaotao Yan博士は述べています。

アクセスしやすい糖尿病治療への飛躍

ルネサスと Xmoore は、低電圧商用バッテリーとコスト効率の高いコンポーネントを活用することで、技術的に進歩しているだけでなく、経済的にもアクセスしやすい CGM ソリューション生み出しました。 このイノベーションは、特に保険適用範囲が限られている地域の何百万人もの人々が糖尿病をより効果的に管理し、合併症のリスクを軽減できるようにする可能性を秘めています。