(*以下「R-INコンソーシアム」という)
R-INコンソーシアムについてのお問合せは、こちら
R-INコンソーシアム 全般のご質問
Q: R-INコンソーシアムとは何ですか?
A: R-INはRenesas’s platform for INdustryの略です。R-INコンソーシアムは、産業機器の開発に取り組むお客様のお困りごとを解決するパートナー連携です。
Q: R-INコンソーシアムはR-IN32シリーズの製品だけを扱うのですか?
A: いいえ、違います。産業分野の全製品が対象(R-IN32、RL78、RA、RE、RX、RZ、Renesas SynergyTM)です。
Q: R-INコンソーシアムは産業ネットワークだけを扱うのですか?
A: いいえ、違います。産業ネットワークだけでなく、産業分野全般を対象としています。
お客様、特約店様向け
Q: R-INコンソーシアムを活用するメリットは何ですか?
A: R-INコンソーシアムを活用いただくメリットは、以下の3つです。
- 70社以上の実績・信頼のある企業の中から、最適な会員パートナーをお客様にご紹介いたします。
- ルネサス、会員パートナー間で開発における情報やノウハウを密に共有・連携しているため、組み合わせ検証が事前に完了しているなど、開発がスムーズに進みます。結果として、お客様の機器の早期市場導入に貢献いたします。
- 70社以上の技術集団であるため、産業機器のデバイス選定~クラウド機器開発といったことはもちろんのこと、産業分野の新技術など、お問合せが難しいことも、お任せください。ルネサス事業部と連携するコンソーシアム事務局が一次窓口となり、お客様のお困りごとを解決いたします。
Q: 産業機器の開発でR-INコンソーシアムを活用したい。どうしたらいいですか?
A: R-INコンソーシアムWEBサイトから「R-INコンソーシアムへのご質問」をクリックし、お問合せください。ルネサスの事業部と連携するR-INコンソーシアム事務局が一次窓口となり回答いたします。
Q: 会員パートナーの商材を一度に見て検討したいのですが、展示会のようなものはありますか?
A: 「R-INコンソーシアムへのご質問」をクリックし、お問合せください。また、お客様のプライベートイベントへの展示協力も可能です。ご担当の特約店様から、R-INコンソーシアム事務局(info-r-in@lm.renesas.com)までご連絡ください。
パートナー様向け
Q: R-INコンソーシアムに参加したいのですが、入会の方法は?
A: こちらをご参照ください。