メインコンテンツに移動
ルネサス エレクトロニクス株式会社 (Renesas Electronics Corporation)

新型コロナウイルス感染症と闘うため、公開済みオープンソースの設計仕様に基づいた人工呼吸器に向け、リファレンスデザインを作成

2020年4月16日

 ルネサス エレクトロニクス株式会社(代表取締役社長兼CEO: 柴田 英利、以下ルネサス)は、このたび、医療用人工呼吸器アプリケーションを効率的に短期間で設計できるよう、オープンソースの設計仕様に基づいた人工呼吸器向けにリファレンスデザイン(参照設計)を作成しました。

 新型コロナウイルス(COVID-19)感染症が拡大し続け、多くの地域で患者が病院の収容能力を上回り、人工呼吸器が大幅に不足するという事態が発生しています。「そこでルネサスのエンジニアは、新型コロナウイルスのパンデミック(世界的流行)と闘う中で世界が直面する課題に対処するために、人工呼吸器システムのリファレンスデザインを作成しました。ルネサスの幅広い製品ポートフォリオとシステム設計のノウハウを活かすことにより、病院や自宅での操作が可能な医療用人工呼吸器システムを短期間で開発できるよう支援します。」と、ルネサスのIoT・インフラ事業本部、執行役員のChris Allexandreは述べています。

 ルネサスは、メドトロニック社のPB560などのいくつかの設計仕様が公開されているオープンソースの人工呼吸器システムを基に、人工呼吸器用のリファレンスデザインを用意しました。これは、患者の状態を監視しながら、患者に送られる1回のガスの量や配分量をコントロールするものです。この人工呼吸器は持ち運び可能なため、ガスタンクの有無にかかわらず使用することができます。さらに、加湿器を人工呼吸器の摂取経路に接続して患者の呼吸を和らげ、長時間接続することで、より効率的に快方に向かわせることができます。

 リファレンスデザインは、約20個のルネサスの半導体を使用しています。人工呼吸器内のデジタル信号のやり取りをつかさどるマイコンや電源IC、アナログICなどで構成されています。この人工呼吸器のシステムは、センサ基板とモータ制御基板を実装しており、Bluetooth®接続が可能となっています。これにより、医療従事者はタブレットや携帯機器を使って、複数の患者を同時に監視することができます。各基板には、マイコンが搭載されており、接続された各基板の状態を監視し、指令を制御します。また、この人工呼吸器用ソリューションは、各機能をチェックするシステムを採用しているため、規制に関する認可を容易にし、患者への安全を提供します。

 詳細については、ルネサスの人工呼吸器向けリファレンスデザインをご覧ください。

 ルネサスは、お客様が直面する課題を解決すべく、革新的なソリューションの開発に取り組んでいます。新型コロナウイルスに対処するための機器で使用されるその他のソリューションや当社の取り組みについては、こちらをご覧ください。https://www.renesas.com/ja/about/press-center/covid-19.html

以 上

*BluetoothはBluetooth SIG, Inc.の登録商標です。

*本リリース中の製品名やサービス名は全てそれぞれの所有者に属する商標または登録商標です。


ニュースリリースに掲載されている情報(製品価格、仕様等を含む)は、発表日現在の情報です。 その後予告なしに変更されることがございますので、あらかじめご承知ください。