大株主一覧(上位10名)

(2019年12月31日現在)

株主名 持株数 発行済株式総数に対する所有株式数の割合(%)
(株)INCJ 556,842,175 32.55
(株)デンソー 153,143,625 8.95
三菱電機(株) 75,706,885 4.42
日本トラスティ・サービス信託銀行(株)(三井住友信託銀行再信託分・日本電気(株)退職給付信託口) 71,779,857 4.19
GIC PRIVATE LIMITED -C 63,572,300 3.71
(株)日立製作所 61,990,548 3.62
日本マスタートラスト信託銀行(株)(信託口) 52,254,900 3.05
トヨタ自動車(株) 50,015,900 2.92
日本トラスティ・サービス信託銀行(株)(信託口) 40,106,900 2.34
BNYM RE FMSF-FRANKLIN MUTUAL GLO DISCOVERY FD 23,512,917 1.37
1,148,926,007 67.12

(注)

  1. 持株比率は、自己株式2,581株を除いて算出しています。
  2. 持株比率は、小数点第3位以下を切り捨てて表示しています。
  3. 日本トラスティ・サービス信託銀行(株)(三井住友信託銀行再信託分・日本電気(株)退職給付信託口)の持株数71,779,857株(持株比率4.19%)は、日本電気(株)が保有する当社株式の一部を退職給付信託に拠出したものです。当該拠出後の当社株式の議決権行使については、日本電気(株)が指図権を留保しています。