メインコンテンツに移動

RX FIT Tips: SCIモジュールのデモプログラムの操作方法

2025年6月24日

このビデオでは、シリアルコミュニケーションインターフェース(SCI)モジュールのデモプログラムを動かす方法を説明します。
SCIモジュールは、RXマイコンに内蔵されたシリアル通信の様々な機能を提供します。

このデモでは、SCIモジュールを調歩同期式モードで使用し、PCからRXマイコンに送信されたデータをエコーする方法を説明しています。
SCIモジュールのデモプログラムを操作する手順をステップバイステップで学習できます。

章のタイトル

00:00 はじめに
00:42 デモプロジェクトのインポートと準備
02:03 動作確認
03:20 参考

関連リソース