ルネサス エレクトロニクス株式会社(代表取締役社長兼CEO: 柴田 英利、以下ルネサス)は、このたび、クラウド上で開発したソフトウェアをハードウェアに展開するIoTプラットフォーム「クイックコネクトスタジオ」を開発、本日より提供を開始しました。クラウド上のマイコンボードに、センサや通信ボードなど機能ブロックをグラフィカルに接続するだけで、ソフトウェアを生成、コンパイルし、すぐにハードウェアで動作検証することが可能です。これにより、ルネサスのデバイスやツール、開発ワークフローに関する知識が無くても、プロトタイプを迅速に設計・検証し、製品開発までの期間を短縮します。本クイックコネクトスタジオは、第一弾としてRAマイコンと各種センサやコネクティビティ機能から提供を開始し、順次対応デバイスを増やす予定です。
ユーザの製品開発サイクルは煩雑で、製品を市場にリリースするまで、開発製品の要件定義、搭載するデバイスの情報収集、ハードウェアのレイアウト、ソフトウェアの開発、そしてテストに至るまでの工程を何度も繰り返し行います。このプロセスは通常、順を追って実施され、各ステップはかなりの時間を要します。多くの場合、ソフトウェア開発の段階が最もエンジニアリング労力を必要とするため、結果的に最大のボトルネックとなります。
クイックコネクトスタジオを使用すれば、ユーザはハードウェアとソフトウェアの開発を同時に実行できます。これはIoT業界にとって革新的変化であり、ユーザは製品アイデアを素早く具現化し、テストすることが可能になるため、開発期間の短縮が可能です。ハードウェアも、実際に基板を組まずに設計および動作を検証できるため、作業時間を大幅に節約し、リスクを低減することができます。
クラウド上のクイックコネクトスタジオは、デバイスやサブシステムの機能ブロックをドラッグ&ドロップするだけで構築することができるグラフィカルなツールです。各ブロックを配置した後は、自動的にソフトウェアを生成し、コンパイルすることができるため、コード記述が不要な開発を実現できます。つまり、本番レベルのソフトウェアを、ブロックを組み合わせるように簡単に構築できるようになります。これにより、ユーザはクラウド上でシステムを迅速に構築し、10分もかからず実際のハードウェアに展開することができます。事前の学習や投資はほとんど必要ありません。クラウドの高い計算能力が高速なコンパイルを実現します。また、最新のGUI(Graphical User Interface)により直感的に操作でき、操作の習熟に要する時間も不要です。
クイックコネクトスタジオのベースとなっているクイックコネクトIoTは、PMOD™、Arduino、MIKROEなどの標準インタフェースを備えたハードウェアのプラットフォームです。エンジニアは、標準コネクタを使用して、マイコン、MPU(マイクロプロセッサユニット)、センサ、コネクティビティ用のボードをシームレスに組み合わせることができます。将来的には、ルネサスだけではなく、大手クラウドプロバイダ、サービスインテグレータ、オープンソースコミュニティのリーダなど、さまざまなパートナ向けにも拡張・展開される予定です。
エンジニアにとっては、クラウド上でグラフィカルにシステムを構築した後、実際のハードウェアで再現し、プログラミングとテストを容易に実現できるというメリットがあります。クイックコネクトスタジオで自動生成されたシステムプロジェクトは、ルネサスの統合開発環境e2 studioに、ビルド済みのバイナリまたはフルソースコードのプロジェクトとしてインポートすることができるため、ユーザはルネサスのツールチェーン全体を活用することが可能です。
ルネサスの執行役員 兼 CSMO(Chief Sales Marketing Officer) 兼 グローバルセールス&マーケティング本部長であるChris Allexandreは次のように述べています。「ルネサスは、デジタルユーザ体験を進化させるために積極的な投資を行っています。クイックコネクトスタジオは、ルネサスがいかにエンジニアの開発サイクルを高速化し、新しいアイデアの迅速な検証やテストを可能にしているか、また設計者がルネサスのプラットフォームを利用することでいかに迅速なイノベーションを実現できるかを示す好例と言えます。」
embedded world 2023でデモを実施
ルネサスは、クイックコネクトスタジオのデモを、3月14日から16日までドイツのニュルンベルクで開催されるembedded world 2023のホール1、スタンド234のルネサスのブースに出展します。会場では、わずか数分で完全なシステムプロトタイプを構築できる様子をご覧いただけます。
クイックコネクトスタジオの詳細はこちらをご覧ください
www.renesas.com/qcstudio
以 上
*本リリース中の製品名やサービス名は全てそれぞれの所有者に属する商標または登録商標です。
ニュースリリースに掲載されている情報(製品価格、仕様等を含む)は、発表日現在の情報です。 その後予告なしに変更されることがございますので、あらかじめご承知ください。