メインコンテンツに移動

Reprogramming RL78/G2x Code Flash Memory with Flash Driver SC [e2 studio]

2025年5月28日

e2 studioでスマートコンフィグレータを使用し、Renesas Flash Driver RL78 Type01 SC対応仕様のコンポーネントの入手、および登録の手順。また、プロジェクトの作成から、Renesas Flash Driver RL78 Type01 SC対応仕様を使用してRL78/G2xのコードフラッシュメモリを書き換えるために必要な設定やデバッグまでの手順を紹介しています。

章のタイトル

00:00 オープニング
00:23 新規プロジェクトの作成
01:02 スマートコンフィグレータの設定
02:16 ビルドの設定 
03:21 デバッグの設定
04:01 サンプルプログラムのデバッグ

関連資料