概要

Description

自宅の安全や高齢者のケア、冷凍・冷蔵状況の検知など、私たちの生活において、いつ電子機器の電源が切れたかを知ることが重要になっています。家庭内で電源が切れたとき、自宅内のWi-Fi 接続も失うことも頻繁に起きています。NB-IoT/Cat-M1 を充電式バッテリと組み合わせることにより、この問題を解決し、家庭や事業オーナに主電力の損失を通知することができます。

このシステムのメリット

  • A/Dコンバータ内蔵低消費電力 MCU
  • NB-IoT/Cat-M1/Bluetooth® Low Energy 認定モジュール
  • フィルタ交換時期を検知するための照度センサ
  • ゼロクロスタイミングおよび外部信号監視のためのフォトカプラ
画像
Winning Combinations

ウィニング・コンビネーション

ルネサスは数多くの新しいウィニングコンビネーションを提供します。 これらの高度なデザインはルネサスの組み込みシステム用デバイス、アナログ、電源、コネクティビティ製品等の幅広い製品ポートフォリオを活用して構成しています。 設計検証済である為、お客様の設計の加速、製品開発サイクルの短縮に貢献するとともに、製品市場投入におけるリスクの軽減をサポートします。

もっとウィニング・コンビネーションを見てみましょう