The article discusses the Matter protocol and why it is important in smart home systems.
This blog introduces the Event Link Controller, a peripheral that allows different peripherals to be directly coupled together in hardware, decreasing the need for the CPU to manage interrupts.
This blog explains how Software-Defined Networking (SDN) may change the way data communication is handled in future generations of vehicles.
今回リリースするe-AI トランスレータV2.3.0は、メモリサイズの削減と、分岐が存在するモデルに対応することでMCUへの量子化されたAIアルゴリズムの実装をより容易にしました。
RXマイコンを使用したインバータ制御の応用として、MCUによる電源制御の実現性をUPSを例に紹介します。
本ブログでは、R-Car V4Hにおいて、Renesasが用意している3種類のDNN開発用シミュレータについて、そのユースケース、特徴などについて紹介します。
機能安全システム開発を理解するために必要な SIL の基礎情報と、ルネサスのソリューションを使う事でシステム開発が容易になる事についてのまとめ記事。
H8/3048F、あるいはH8/3052FなどのH8/300HマイコンのIPをさがしているお客様には、断然H8S IPを利用するようにおすすめします。
In this blog, we examine the differences in documentation needs between consumer products and engineering products.
Softwareにより車の価値を定義するSoftware defined vehicleにおいては新しいアプリケーション をさまざまな車種へ搭載する事が求められます。このため、デバイスを意識することなくアプリケーションを開発することができるソリューションの開発に取り組んでいます。