メインコンテンツに移動

ブログ

Introducing the Handbook that Provides a Comprehensive Overview of RX140!

RX140のすべてが一目で分かるハンドブックのご紹介!

本ハンドブックでは、製品開発時に必要な資料やツール等を開発フェーズごとに纏めて一覧にしています。ユーザーは豊富なコンテンツの中から最適な情報をすぐに把握できます。

Giving Customers the Options to Make or Buy SoM and/or SBC to Accelerate Design Cycle

SOM/SBCの製造または購入という選択肢が、顧客の設計サイクルを加速させます

システムオンモジュール(SOM)やシングルボードコンピュータ(SBC)を使用する主な利点は、必要な知識やリソースを分割できることです。開発サイクルの加速に役立つ、すぐに使えるSOMとSBCの利点を詳しく掘り下げてみていきます。 

Ethernet Evolution for Industrial Applications

産業用アプリケーションにおけるイーサネットの進化

産業用イーサネットは、インダストリー4.0の決定論とリアルタイム制御を可能にするさまざまなネットワーキング・プロトコルをサポートし、重要な役割を果たしています。

Why Use a Power MUX Load Switch for Seamless Switchover Between Power Rails blog

Why Use a Power MUX Load Switch for Seamless Switchover Between Power Rails

With the ever-increasing power requirements of electronic devices, efficient power management has become a necessity. Power MUX load switches are one of the innovative solutions that aid effective power management.

Expand RH850/F1x 32-bit Mainstream Microcontroller Portfolio for Automotive Actuator ECU Market

車載向け32bitマイコンの本流RH850/F1xシリーズのポートフォリオを拡充

自動車のE/Eアーキテクチャ進化に伴う市場ニーズにお応えするため、RH850/F1KシリーズとRH850/F1KM-S4シリーズの間をカバーするRH850/F1KM-S2シリーズを加え、お客様の選択肢を拡大します。

Ultra-Low Power Discrete-Time Delta-Sigma ADC Presented at VLSI 2023 Blog

超低消費電力 ディスクリートタイムΔΣADC VLSIシンポジウム2023で発表!

ダイナミック回路ベースの超低消費電力ディスクリートタイム(DT)デルタシグマ(DS)ADCのコア技術の開発に成功。

Motors are Everywhere. Drive Them Efficiently

Motors are everywhere; drive them efficiently

As the industry strives to improve the efficiency of motor drives, it is crucial to comprehend the types and characteristics of various motor technologies.

Renesas participated as a guest speaker at COMPUTEX & InnoVEX 2023

当社執行役員兼共同ジェネラルマネージャーの片岡健がCOMPUTEX & InnoVEX 2023で講演

当社の執行役員兼共同ジェネラルマネージャーの片岡健が台湾で開催されたCOMPUTEX & InnoVEX 2023 Seminarにゲストスピーカーとして招待を受け、講演を行いました。

Semiconductor Process Technology; History, trends and evolution

半導体プロセス技術:その歴史とトレンド、そして進化

チップのトランジスタなどの大きさを示す指標である、半導体のプロセスノード。このノードの種類が年々増加するにつれて計算能力も向上しています。一般的にテクノロジーノードが小さくなるほど機能サイズが小さくなり、トランジスタが小さいほどより高速でエネルギー効率が高くなるのです。

Antennas for Automotive Radar

Antennas for Automotive Radar

Radar modules require efficient antennas, which radiate the FMCW radar signal from the transceiver and receive the echoes created by the obstacles in the environment.