概要

Description

Grape Systems Inc.

カテゴリ: Development

Grape Systems Inc社が開発したGR-QR/デコーダは、複数のQRコードを8ビットのモノクロ画像から特定して、デコード結果を戻すライブラリです。

  • JIS標準JIS-X0510準拠
  • QRコードモデル2対応

このRenesas Synergy™パートナープロジェクトは、Renesas Synergy™ DK-S7G2キットで動作するGR-QR/デコーダライブラリの簡単なデモを提供するソフトウェアを含みます。日本でのみサポートされます。

GR-QR/デコーダライブラリを始め、Grape Systemsも、Synergyプラットフォームで動作するプロジェクトの作業をカスタマイズするさまざまなソフトウェアを用意しています。詳しくは、Grape Systemsにお問い合わせください。

Synergy Download