メインコンテンツに移動

ブログ

ルネサスE/Eアーキテクチャ戦略の概要

このブログでは、ルネサスが自動車業界、とりわけE/Eアーキテクチャの進化をどのように捉え、デジタル製品戦略を描くかをご紹介します。

The Art of Networking - Power over Data Line is Ready to Use

The Art of Networking (Series 10): Power over Data Line is Ready to Use

In today's vehicles, the power network is just as important as the communication network. Therefore, new innovations such as Power over Data Line need to be introduced into the vehicle.

The New Convergence: IoT, AI and 5G Bring Actionable Intelligence

The New Convergence: IoT, AI and 5G Bring Actionable Intelligence to the Factory Floor

Renesas sees an opportunity to accelerate adoption among our customers and ecosystem partners by enabling the convergence of three key technologies: IoT, 5G connectivity and artificial intelligence (AI).

RX Blog: RX Family Software - The Past and the Future - #6 - Modern Software Development 2

RXファミリのソフトウェアの歴史と今後の展望 #6

アプリケーションをローコード・ノーコードで開発いただくことを目指してRenesasが開発・提供する32bit MCU RX用ソフトウェア群の歴史と展望をシリーズで紹介。6回目は5回目に続きRXファミリのモダンなソフトウェア開発手法の紹介です。

xEV trends and Renesas’ solutions blog main image

ルネサスxEV戦略の概要

このブログでは、電気自動車のトレンド、及びルネサスが提供するソリューションの戦略についてご紹介します。

Arm®マイコンでIoTセンサ開発!いつでもどこでも受講できるハンズオンセミナー

Arm®マイコンでIoTセンサ開発!いつでもどこでも受講できるハンズオンセミナー

お申込み受付後に送付される演習ボードを使って、テキストと動画を見ながら、Arm®マイコンによるIoTセンサ開発の基礎を学べるセミナーをご紹介します。

Low Pin Count MCU Optimized for the 8-bit MCU Market

8bit MCU市場に最適な小ピンマイコン

8bit MCUを使用しているけど、機能や性能が物足りない、もう少し使い勝手の良いMCUが欲しい…そんな方に、小ピン・小型パッケージながら充実した周辺機能をもつRL78/G15の魅力をお伝えします。また、すぐにRL78/G15をお試しできるお手頃な評価ボードもご紹介!

Learn AWS/Azure Cloud Connectivity through Videos. Let’s Start IoT Development using the RX Family!

動画でわかるAWS/Azureクラウド接続! RXファミリでIoT開発を始めよう

20分の動画で、IoT開発をスタートしてみませんか? 最新IoT評価キットCK-RX65Nを使って、AWS/Azureクラウドとの接続方法を理解しましょう

RX Blog: RX72T Multiple motor control by one MCU

複数モータ制御を1MCUで実現!RX72Tによる4モータ制御例

RX72Tを使用した4モータ制御のデモ紹介と、複数モータ制御のポイントを紹介します。

Renesas Strategy for Autonomous Driving and ADAS

ルネサスAD/ADAS戦略の概要

このブログでは、AD/ADAS市場のトレンド、お客様の半導体ベンダーに対する期待、ルネサスのこれら市場に対する戦略についてご紹介します。