メインコンテンツに移動

Renesas Ready Partner ProgramとLinaro ONELabが連携し、IoTとエッジコンピューティングを改革

画像
Yoshio Sato
Yoshio Sato
Sr. Manager of Embedded Processing Business Acceleration Division
Published: March 28, 2025
画像
Linaro Logo

接続デバイス数が指数関数的に増加することにより、データを情報ソースの近くで処理する必要性が重要になり、高度なエッジコンピューティングソリューションの需要が高まっています。レイテンシ、消費電力、コスト、プライバシーの制約、データ量などから、リモートのクラウドサーバーだけに頼るのではなく、エッジインフラストラクチャを実装する必要があります。さらに、独自技術のソフトウェアドライバ、標準化の欠如、オペレーティングシステムの多様性など、半導体ソフトウェアの相互運用性の課題が統合を複雑にし、テストの組み合わせの数を増やしています。

このIoTおよびエッジにおける高度なソフトウェア機能に対する爆発的な需要に対応するため、ルネサスのRenesas Ready Partner ProgramとLinaroのONELab でコラボレーションを推進します。このコラボレーションは、相互運用性テストを強化し、IoTの市場投入までの時間を短縮し、継続的に準拠したコネクテッドデバイスをサービスとして確保することを目的としています。

Renesas Ready Partner Programは、ルネサス製品の専門知識を持つ厳選されたパートナーの強固なエコシステムを提供します。当社のパートナーは、次世代IoTおよびエッジコンピューティング開発の重要なテクノロジーに対応する幅広いビルディングブロックソリューションを提供しています。

一方、Linaro ONELabは、シリコンベンダー(SiP)と相手先ブランド設計メーカー(ODM)がオペレーティングシステムやクラウドサービスとのハードウェアおよびソフトウェアの互換性を検証するためのコラボレーション環境を提供する相互運用性テストプラットフォームです。このイニシアチブは、Arm®ベースのIoTおよびエッジデバイスにスケーラブルな相互運用性を提供し、業界の重要なニーズに対応することを目的としています。 ルネサスは、今回のコラボレーションにRZ MPUsとともにリードメンバーとして参加しました。

Renesas Ready Partner ProgramとLinaro ONELabのコラボレーションにより、2つの強力なエコシステムが統合され、クラウドネイティブエッジコンピューティングの課題に対処します。このコラボレーションは、両方のプログラムの強みを活用することで、 次のことを目的としています。

  • 相互運用性の向上と時間の節約: 継続的な相互運用性テストを通じて、ルネサス製品と幅広いオペレーティングシステムおよびクラウドサービスとのシームレスな互換性を確保します。Arm SystemReady-DT(Devicetree)およびPSA認定認定プロセスのテストを効率化するように設計されており、ユーザーはハードウェアとソフトウェアの互換性を簡単に検証できます。
  • イノベーションの加速とリスクの最小化: 事前に検証されたビルディングブロックと合理化されたテストプロセスを開発者に提供することで、開発の複雑さを軽減し、市場投入までの時間を短縮します。お客様の開発プロセス全体で互換性の懸念に対処することで問題を早期に特定し、コストのかかる不具合のリスクを軽減します。
  • コラボレーションの促進と信頼の構築: パートナーが情報を共有し、共通の課題に対処し、次世代の IoT およびエッジ コンピューティングソリューションの開発を推進できるコラボレーション環境を構築します。製品がクラウドネイティブでエッジに対応しているというテスト結果を提供し、製品がシームレスに連携するようにします。

ルネサスのEmbedded Processing Business Acceleration Division担当バイスプレジデントであるMohammed Dogarは述べています。「この革新的な共同作業は、ArmベースのエッジおよびIoTデバイスにスケーラブルな相互運用性を提供し、業界の重要なニーズに対応します。ルネサスは、ONELabにリードメンバーとして参加できることを誇りに思います。RZ MPUを活用して、この重要な取り組みをサポートします。私たちのコラボレーションは、テクノロジーを進歩させ、多様なプラットフォーム間でのシームレスな統合を確保するという当社のコミットメントを強調しています。このイニシアチブにより、エッジおよびIoTデバイスの開発と展開が大幅に強化され、業界のイノベーションと効率が促進されると確信しています。」

「ルネサスをONELabのリードパートナーとして迎えることができ、大変嬉しく思います」と、Linaroの最高技術責任者であるGrant Likelyは述べています。「RZ MPUに関する彼らの専門知識は、私たちの共同作業を大幅に強化します。両社は協力して、ArmベースのエッジおよびIoTデバイスのスケーラブルな相互運用性を実現し、業界の重要なニーズを満たすことを目指しています。このパートナーシップは、技術の進歩とシームレスなプラットフォーム統合に対する両社の共通のコミットメントを実証するものです。ONELabは、エッジおよびIoTデバイスの開発と展開を強化し、大幅なイノベーションと効率を推進する上で極めて重要な役割を果たすと確信しています。」

画像
ONELab Explore Boards

パートナーとお客様にとってのメリット

パートナーにとって、このコラボレーションは、プロジェクトに統合できる事前検証済みのソリューションの堅牢なエコシステムへのアクセスを意味します。これにより、開発とテストに必要な時間と労力が削減され、イノベーションと差別化に集中できます。一方、お客様は、さまざまなアプリケーションにすぐに導入できる、信頼性とパフォーマンスに優れた製品の恩恵を受けることができます。

ルネサスのReady Partner ProgramとLinaro ONELabのコラボレーションは、よりつながり、相互運用可能な未来に向けた重要なマイルストーンとなります。ルネサスとLinaroは、それぞれの専門知識とリソースを組み合わせることで、IoTとエッジコンピューティングのイノベーションを推進し、最先端であるだけでなく、信頼性と効率性を備えたソリューションを提供する態勢を整えていきます。

今後の展望

RZ/G2L MPUを搭載したこのコラボレーションは、Embedded World 2025で公開されました。今後は、他のRZ MPU製品へのの拡充を予定しています。 私たちは、このコラボレーションの可能性に期待しており、お客様や業界全体にプラスの影響を与えることを楽しみにしています。

詳しくは、Renesas Ready Partner ProgramおよびONELabのRenesas Readyサイトをご覧ください。