欧州REACHの取り組み

ルネサスはREACH規則、特にTitle VIII § 67 and Annex XVIIを満足するため必要な処置を行います。

事前登録/登録
  1. ルネサス半導体デバイスは、Annex XVIIに記載された化学物質の通常条件での意図的な放出はなく、物質の登録は必要ありません。
  2. 製品含有化学物質の徹底的な評価により、下記PDFに記載の製品以外ルネサスデバイスには、SVHC候補物質が含まれていないことを確認しております。
製品使用への影響

ルネサスは、大切なお客様にルネサス製品を継続的に供給するために、REACH規則を遵守するため努力をを怠りません。

タイトル
REACH対応状況の(一般)証明書
2007年6月1日から施行された欧州規制(EC)登録、評価、化学物質の認可(REACH)No. 1907/2006の遵守の承認