概要

説明

室内の換気は重要であり、きれいな空気を十分に供給できないと、健康や生活に大きな影響を及ぼします。換気要件は、イギリスでは建築規制の一つとして法制化されています。市場調査会社BREのレポートによるとイギリスでは、住宅の劣悪さが原因とされる国民保健サービス上の医療費は25億ポンドにのぼる、と推計されました。屋内における劣悪な空気は、アレルギー、喘息や他の慢性疾患に繋がります。高レベルのCO2は、眠気、集中力の欠如、頭痛につながる可能性があります。

このソリューションは、換気要件が法的に厳しいスマートビルディングオートメーションに向けた、BLDCモータ制御ファンシステムのリファレンスです。

このシステムのメリット

  • 工場出荷時に補正済みの正確なセンサ
  • 換気ファン専用の、エネルギー効率の良いBLDCモータ制御
  • 揮発性有機化合物(VOC)、水分、CO2が検出された場合のみ換気ファンを作動させます
  • モータ制御のために設計された高性能MCU + FPU。MCUは効果的なBLDCモータ制御ソリューションのために必要なすべての機能を備えています
  • 静的および動的(適応レベルの設定可)なアラーム/割込出力
画像

製品比較

アプリケーション