Motion Sensor QuickConnect IoT Module
The QCIOT-MOTIONPOCZ board is an analog motion sensor that can detect motion from up to two meters away by using a passive infrared (PIR) sensor.
The sensor is connected...
このソリューションは、パッシブ赤外線(PIR)センサを使用して2メートル離れた場所から動きを検出できるアナログモーションセンサです。 センサは、オペアンプ(SLG88103)を使用してバンドパス・フィルタに接続され、信号の調整とフィルタリングを行います。 増幅された信号は、MCUのアナログピンに接続され、動きの速さと距離を検出します。 信号はナノパワーコンパレータにも接続され、モーション検出時にMCUまたはシステムをウェイクアップするための比較回路を構成します。
このソリューションは、接続しているMCUボードまたは外部から給電できます。 外部レギュレータは、MCUおよびその他の接続ソリューションへの電力供給もサポートしています。 このソリューションは、クイックコネクトIoT(QCIOT)エコシステムをサポートします。 他のソリューションはデイジーチェーン接続できます。
このシステムのメリット:
The QCIOT-MOTIONPOCZ board is an analog motion sensor that can detect motion from up to two meters away by using a passive infrared (PIR) sensor.
The sensor is connected...
Software title
|
Software type
|
会社名
|
---|---|---|
クイックコネクトスタジオ クイックコネクトスタジオは、迅速な検証と製品開発のためのソフトウェアプロトタイプを視覚的に作成できるクラウドベースの設計プラットフォームです。
|
Software Package | ルネサス |
1 item
|