業績予想に関するお知らせ

2019年02月08日

ルネサス エレクトロニクス株式会社

 

 2019年12月期の第1四半期連結業績予想を以下のとおりといたしましたのでお知らせいたします。

 当社グループが属する半導体業界では事業環境が短期間に大きく変化するという特徴があり、通期の業績予想について信頼性の高い数値を的確に算出することが困難であることから、四半期ごとの連結業績予想を開示しております。また、今後もグローバルな事業展開を推進していくことを踏まえ、資本市場における財務情報の国際的な比較可能性の向上を目的に、2018年12月期の有価証券報告書における連結財務諸表より、国際財務報告基準(IFRS)を任意適用することを決定しております。さらに、2019年12月期第1四半期の業績予想については、業績予想の開示方法をレンジ形式に変更することに加え、当社グループの恒常的な経営成績の理解を促進する有用な情報を提供するために、財務会計上の数値(GAAP)から企業買収などに関係した非経常項目やその他一過性の利益や損失を特定の調整項目として控除もしくは調整した「Non-GAAPベース」にて売上高・半導体売上高・売上高総利益率・売上高営業利益率を開示することといたしました。なお、売上高総利益率および売上高営業利益率は、売上高予想の中間値により算出しております。

 

 

1. 2019年12月期第1四半期の連結業績予想数値

(2019年1月1日~2019年3月31日)

  Non-GAAP
売上高
Non-GAAP
半導体売上高
Non-GAAP
売上高総利益率
Non-GAAP
売上高営業利益率
第1四半期 (百万円)
149,500
~157,500
(百万円)
146,000
~154,000
(%)
 
39.0
(%)
 
4.5

 

(注1)2019年12月期の連結業績予想については、当社グループが2018年12月期の有価証券報告書における連結財務諸表より、国際財務報告基準(IFRS)を任意適用することを決定したため、IFRSに基づき算出しております。このため、日本基準を適用していた2018年12月期第1四半期の実績値に対する増減率は記載しておりません。

(注2)Non-GAAP業績値は、財務会計上の数値(GAAP)から非経常項目やその他特定の調整項目を控除もしくは調整したものです。当社グループの恒常的な経営成績を理解するために有用な情報と判断しており、当社グループはNon-GAAPベースで予想値を開示しております。具体的には、企業買収に伴い、認識した無形固定資産の償却額およびその他のPPA(取得原価の配分)影響額、企業買収関連費用、株式報酬費用や当社グループが控除すべきと判断する一過性の利益や損失などを控除もしくは調整しております。

 

 2019年12月期第1四半期の連結業績予想にあたっては、1米ドル109円、1ユーロ124円を前提としております。

 詳細につきましては、本日公表いたしました「 2018年12月 通期決算短信(708KB)」をご覧ください。

 

注意事項:

なお、当業績見通しは、現時点で入手可能な情報に基づき当社グループが判断しており、潜在的なリスクや不確実性が含まれております。そのため、実際の業績は、今後の様々な要因の変化により、当業績見通しと乖離する可能性があります。

 

以 上


ニュースリリースに掲載されている情報(製品価格、仕様等を含む)は、発表日現在の情報です。 その後予告なしに変更されることがございますので、あらかじめご承知ください。