業績予想に関するお知らせ

2018年07月31日

ルネサス エレクトロニクス株式会社

 

 2018年12月期第3四半期(累計)の連結業績予想を以下のとおりといたしましたのでお知らせいたします。

 

 

1. 2018年12月期第3四半期(累計)の連結業績予想数値

(2018年1月1日~2018年9月30日)

(単位:百万円)

  売上高 営業利益 経常利益 親会社株主に帰属する
四半期純利益
1株当たり
四半期純利益(円)
期初予想 (A)
今回(7/31公表)予想 (B) 565,000 48,000 44,000 51,000 30.59
増減額 (B-A)
増減率 (%)
(ご参考) 前年同一期間
(2017年1月1日~2017年9月30日)
570,058 56,542 54,956 58,610 35.16

 2018年12月期第3四半期(累計)の連結業績予想は、2018年12月期第2四半期連結累計期間の実績値に第3四半期連結会計期間の業績見通しを加算した数値を記載しております。

 また、2018年12月期第3四半期(累計)の連結業績予想にあたっては、1米ドル108円、1ユーロ130円を前提としております。

 

 なお、当業績見通しは、現時点で入手可能な情報に基づき当社が判断しており、潜在的なリスクや不確実性が含まれております。そのため、実際の業績は、今後の様々な要因の変化により、当業績見通しと乖離する可能性があります。

 

 詳細につきましては、本日公表いたしました「 2018年12月期 第2四半期決算短信(582KB)」をご覧ください。

以 上


ニュースリリースに掲載されている情報(製品価格、仕様等を含む)は、発表日現在の情報です。 その後予告なしに変更されることがございますので、あらかじめご承知ください。