1. Home
    2. プレスセンター
    3. 2018
現在の株価
投資家の皆様へ

業績予想に関するお知らせ

2018年02月09日

  • ルネサス エレクトロニクス株式会社

 2018年12月期の第1四半期連結業績予想を以下のとおりといたしましたのでお知らせいたします。

 

 

1.2018年12月期第1四半期の連結業績予想数値

(2018年1月1日~2018年3月31日)

(単位:百万円)

  売上高 営業利益 経常利益 親会社株主に
帰属する
四半期純利益
1株当たり
四半期純利益
(円)
今回(2/9公表)予想 182,000 10,000 9,000 16,000 9.60
(ご参考)前期第1四半期実績
(2017年1月1日~3月31日)
177,231 22,123 21,161 17,164 10.30

 2018年12月期第1四半期の連結業績予想について、売上高は前年同期比で2.7%増加の1,820億円を見込むものの、減価償却費や原材料費の増加、また研究開発費や販売費および一般管理費の増加を見込むことなどにより、営業利益は前年同期比で121億円の減少を見込みます。

 2018年12月期第1四半期の連結業績予想にあたっては、1米ドル107円、1ユーロ132円を前提としております。

 詳細につきましては、本日公表いたしました「2017年12月期 通期決算短信(856KB)」をご参照ください。

注意事項:

なお、当業績見通しは、現時点で入手可能な情報に基づき当社が判断しており、潜在的なリスクや不確実性が含まれております。そのため、実際の業績は、今後の様々な要因の変化により、当業績見通しと乖離する可能性があります。

 

以 上


ニュースリリースに掲載されている情報(製品価格、仕様等を含む)は、発表日現在の情報です。 その後予告なしに変更されることがございますので、あらかじめご承知ください。

Contact