1. Home
    2. プレスセンター
    3. 2017

別紙

現在の株価
投資家の皆様へ

ルネサス、2017年度第2四半期の業績を発表

~需要堅調、インターシル統合寄与もあり、第2四半期の売上は対前年同一期間比大幅増収、売上総利益率・営業利益率も共に改善~

2017年07月28日

  • ルネサス エレクトロニクス株式会社
  • 2017年度第2四半期:半導体売上高は1,943億円となり、前年同一期間比31.7%増収、前四半期比12.6%増収。Non-GAAPベース(1)の売上総利益率は45.7%となり、前年同一期間比1.4ポイント増益、Non-GAAPベースの営業利益(率)は290億円(14.6%)となり、前年同一期間比で82億円(0.9ポイント)増益。
  • 2017年度第3四半期の見通し:半導体売上高は前年同一期間比29.4%増収の1,919億円を見込み、Non-GAAPベースの売上総利益率は前年同一期間比2.9ポイント増益の45.5%、Non-GAAPベースの営業利益率は前年同一期間比4.7ポイント増益の15.6%を見込む。
     

 ルネサス エレクトロニクス株式会社(以下 ルネサス)は本日、2017年第2四半期(2017年4 月1日~6月30日)の業績を発表しました。ルネサスの代表取締役社長兼CEOの呉 文精は、次のように述べています。

 「ルネサスはこれまで、売上増と費用抑制によって、継続的に売上総利益率および営業利益率を改善させてきました。2017年第2四半期の半導体売上は、自動車や産業分野での強い需要を主な背景として、前年同一期間比で31.7%増加しました。また、インターシル社の統合や前年同一期間に発生した熊本地震の影響が解消されたことも売上増に貢献しました。続く第3四半期においても、前年同一期間比での半導体売上、売上総利益率および営業利益率の継続的な成長を見込んでいます。」

 

四半期業績概要(億円)

Non-GAAP
ベース

2017年
第2四半期
(2017年4-6月)

2017年
第1四半期
(2017年1-3月)

2016年
第2四半期
(2016年4-6月)


四半期比

前年
同一期間比

売上高

1,981

1,776

1,520

+11.5%

+30.4%

半導体売上

1,943

1,726

1,475

+12.6%

+31.7%

売上総利益率

45.7%

45.5%

44.3%

+0.2pts

+1.4pts

営業利益

290

291

209

-0.2%

+39.2%

営業利益率

14.6%

16.4%

13.7%

-1.7pts

+0.9pts

EBITDA(2)

473

462

354

+2.5%

+33.8%

 

GAAP
(日本会計基準)

2017年
第2四半期
(2017年4-6月)

2017年
第1四半期
(2017年1-3月)

2016年
第2四半期
(2016年4-6月)


四半期比

前年
同一期間比

売上高

1,981

1,776

1,520

+11.5%

+30.4%

半導体売上

1,943

1,726

1,475

+12.6%

+31.7%

売上総利益率

45.7%

45.5%

42.8%

+0.2pts

+2.9pts

営業利益

188

255

186

-26.3%

+1.2%

営業利益率

9.5%

14.3%

12.2%

-4.9pts

-2.7pts

EBITDA

460

456

331

+0.8%

+39.1%

  • (1) 

    Non-GAAPベース:非経常項目その他特定の調整項目を除いた業績。2016年12月期まではRSP(ルネサスエスピードライバ)にかかる売上および損益の影響、LTEモデム事業にかかる損益の影響、作り貯めの損益の影響を控除。2017年12月期からはインターシル社の買収に伴い、のれんの償却額、買収した無形固定資産の償却額、インターシル社の買収関連費用、株式報酬費用および株式売出し関連費用を除外。(参考:2017年度 第2四半期の作り貯めによる損益影響は営業利益に対し0億円) Non-GAAPベースと日本会計基準(GAAP)間の調整項目は別紙参照。

  • (2) 

    EBITDA: 営業利益+減価償却費+長期前払費用償却額。日本会計基準ベースでは、のれん償却額も含む。

プロフォーマベース(3)の分野別四半期半導体売上

 2017年2月に買収完了したインターシル社を統合し、三事業本部体制に再編したことに伴い、ルネサスは、2017年度第2四半期から半導体売上の開示情報について、当社グループの主要な事業内容である「自動車」、「産業」、「ブロードベースド」およびこれらに属さない「その他半導体」に変更しました。

分野別半導体売上
(億円)

2017年
第2四半期
(2017年4-6月)

2017年
第1四半期
(2017年1-3月)

2016年
第2四半期
(2016年4-6月)


四半期比

前年
同一期間比

自動車(4)

1,029

969

845

+6.2%

+21.8%

産業(5)

540

506

454

+6.8%

+18.9%

ブロードベースド(6)

363

330

311

+10.0%

+16.7%

その他半導体

11

8

10

+31.0%

+8.9%

合計

1,943

1,813

1,620

+7.2%

+19.9%

  • (3) 

    プロフォーマベース:2017年2月24日に買収完了したインターシル社の売上について、買収完了以前も当社売上に加算した試算ベース。

  • (4) 

    自動車:「車載制御」および「車載情報」向けにマイクロコントローラ、SoC(system-on-a-chip)、アナログ半導体、パワー半導体を中心に提供。

  • (5) 

    産業:「スマートファクトリー」、「スマートホーム」および「スマートインフラ」向けにマイクロコントローラおよびSoCを中心に提供。

  • (6) 

    ブロードベースド:幅広い用途向けに汎用マイクロコントローラおよび汎用アナログ半導体を中心に提供。

2017年度 第2四半期の業績概要(Non-GAAPベース)

 2017年度第2四半期の連結売上高は1,981億円となり、前四半期比11.5%増収、前年同一期間比30.4%増収となりました。半導体売上高は、1,943億円となり、前四半期比12.6%増収となりました。前年同一期間比でも、当社売上からインターシル社の売上を除外したルネサス単体ベースでの堅調な成長とインターシル社の統合および前年同一期間に発生した熊本地震の影響が解消されたことにより、半導体売上高は31.7%増収しました。プロフォーマベースの自動車向け売上は、車載制御および車載情報ともに強い需要が牽引し、前年同一期間比で21.8%増収しました。産業向けおよびブロードベースド向け売上は、FA(ファクトリーオートメーション)や家電、アナログ半導体での強い需要を主要因として、前年同一期間比でそれぞれ18.9%および16.7%増収しました。

 

 第2四半期のNon-GAAPベースの売上総利益率は45.7%となり、当社予想よりも1.8ポイント上回りました。前四半期対比では0.2ポイント増となり、前年同一期間比では大幅な売上増とインターシル社の統合により1.4ポイント増となりました。

 

 第2四半期のNon-GAAPベースの研究開発費(R&D)は、前四半期の270億円および前年同一期間の244億円に対し、335億円となりました。売上高R&D比率は16.9%となりました。

 

 第2四半期のNon-GAAPベースの販売費および一般管理費(SG&A)は、前四半期の247億円および前年同一期間の221億円に対し、280億円となりました。売上高SG&A比率は14.2%となりました。

 

 季節的な増加影響を除くと、OPEX(R&DやSG&Aなどの事業運営に必要な費用)は半期ベースでは、長期財務目標の範囲内でコントロールされています。

 

 第2四半期のNon-GAAPベースの営業利益は290億円、営業利益率としては14.6%になり、第1四半期のNon-GAAPベースの営業利益291億円および営業利益率16.4%からは減少しました。Non-GAAPベースの営業利益率は四半期ベースではOPEXの季節的増減により変動しますが、前年同一期間比では、売上増とOPEXの規律ある運営の継続などにより、82億円(0.9ポイント)改善しました。

 

 第2四半期のNon-GAAPベースの親会社株主に帰属する四半期純利益は、昨年発生した熊本地震に関する受取保険金などにより特別利益を144億円計上したことで、373億円となりました。

 

 第2四半期の営業活動によるキャッシュ・フローは、595億円の収入となりました。投資活動によるキャッシュ・フローは281億円の支出となりました。その結果、フリー・キャッシュ・フローは314億円となりました。

 

 第2四半期の有形固定資産(生産設備)および無形固定資産の設備投資額は、242億円となりました。これは、これら資産の期間中の投資決定ベースの金額であり、キャッシュ・フロー計算書に記載の現金支出とは一致しません。

 

 自己資本比率は、2017年3月31日時点の44.5%に対し、2017年6月30日時点では46.2%となりました。D/Eレシオ(グロス)は、2017年6月30日時点で0.54倍となりました。

 

2017年度 第3四半期の見通し

 2017年度第3四半期は、為替前提を1米ドル110円、1ユーロ125円として、前年同一期間比29.4%増の1,919億円の半導体売上高を見込みます。Non-GAAPベースの売上高総利益率は45.5%、Non-GAAPベースの営業利益率は15.6%を見込みます。

 第3四半期の有形固定資産(生産設備)および無形固定資産の設備投資額(期間中の投資決定ベースの金額)は、売上高比で18.7%となる見込みです。

 

 Japan GAAP(日本会計基準)とNon-GAAP間の調整項目については 別紙(242KB)をご参照ください。

以 上

 

(ご参考)

四半期連結貸借対照表、四半期連結損益計算書、四半期連結キャッシュ・フロー計算書については、本日発表の「平成29年12月期 第2四半期決算短信〔日本基準〕(連結)(614KB)」をご参照ください。

 

(将来予測に関する注意)

本資料に記載されているルネサス エレクトロニクスグループの計画、戦略及び業績見通しは、現時点で入手可能な情報に基づきルネサス エレクトロニクスグループが判断しており、潜在的なリスクや不確実性が含まれております。そのため、実際の業績等は、様々な要因により、これら見通し等とは大きく異なる結果となりうることをあらかじめご承知願います。実際の業績等に影響を与えうる重要な要因としては、(1)ルネサス エレクトロニクスグループの事業領域を取り巻く日本、北米、アジア、欧州等の経済情勢、(2)市場におけるルネサス エレクトロニクスのグループ製品、サービスに対する需要動向や競争激化による価格下落圧力、(3)激しい競争にさらされた市場においてルネサス エレクトロニクスグループが引き続き顧客に受け入れられる製品、サービスを供給し続けていくことができる能力、(4)為替レート(特に米ドルと円との為替レート)の変動等がありますが、これら以外にも様々な要因がありえます。また、世界経済の悪化、世界の金融情勢の悪化、国内外の株式市場の低迷等により、実際の業績等が当初の見通しと異なる結果

となる可能性もあります。


ニュースリリースに掲載されている情報(製品価格、仕様等を含む)は、発表日現在の情報です。 その後予告なしに変更されることがございますので、あらかじめご承知ください。

Contact