カテゴリ: Development
ThreadX®RTOSを使用したスタンドアロンのスレッド・アプリケーションと、HALドライバとモジュールを使用したスタンドアロン・プログラムで構成されています。フレームワーク例では、HALドライバがHALドライバAPIを利用している間に、対応するフレームワークAPIを呼び出すことによってSSPと交信をおこないます。各アプリケーションは、シリアル端末上のコマンド・ライン・インタフェースを使用して呼び出されます。
SSP開発者向け事例集は、すべてのRenesas Synergy™ キットおよびリファレンス・デザインで実行できます。SSP 開発者向け事例集のアプリケーション・ノートでは、各キットでサポートされているサンプルが指定されています。
Current Public Release
発売日:2017-05-20
MCUs Supported:
MD5: c10dfaf9d59237a01c8fb9e529d6f88d