Renesasは、低ノイズアンプ(LNA)、高周波シンセサイザ、RFビームフォーミングICなど、衛星通信(Satcom)市場向けの業界をリードするマイクロ波およびミリ波(mmWave)IC製品を提供しています。Renesasの高精度タイミングとルネサスのパワーコンバータICとを組み合わせた高性能なRF製品により、低コスト、動作効率性および信頼性に優れた、低プロファイルのフェーズドアレイアンテナソリューションが実現できます。
RenesasのSatcom製品は、既存のGEO、新しいLEO/MEO衛星コンステレーションをサポートする、次世代の空中、海上および地上ベースのSatcomシステムでの使用を目的として、設計されています。 弊社のICは、急速に進化するSatcom市場で広く普及している、あらゆる帯域とアーキテクチャをサポートするよう設計されています。
RenesasのビームフォーマIC製品ポートフォリオは、Ku、K/Ka、CDLの3つの広く普及しているSatcom周波数帯域をサポートする、3つの送信(Tx)および3つの受信(Rx)RFICの製品ファミリで構成されています。これらのICは、フェーズドアレイアンテナの実装を簡素化し、フェーズドアレイに関連する一般的な熱管理およびキャリブレーション要件にかかる負担を大幅に軽減するよう設計されており、トータルコストを削減できます。